Vista Counter – Alarms

Utilice Counter – Alarms para configurar las alarmas del contador.
Ejemplo de vista Counter – Alarms
La vista Counter – Alarms incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Pulse Width Alarm Limit
Define la anchura de impulso máxima permitida antes de que se dispare la alarma de anchura de impulso. Si la anchura de impulso instantánea o promedio supera la anchura de impulso máxima, se dispara la alarma de anchura de impulso.
Accel Alarm Limit
Define la tasa de aceleración máxima permitida antes de que se dispare la alarma de aceleración.
Si la tasa de aceleración instantánea o promedio supera la tasa de aceleración máxima, se dispara la alarma de aceleración.
Un valor de 0 inhabilita la alarma.
Decel Alarm Limit
Define la tasa de desaceleración máxima permitida antes de que se dispare la alarma de desaceleración.
Si la tasa de desaceleración instantánea o promedio es inferior a la tasa de desaceleración máxima, se dispara la alarma de desaceleración.
Un valor de 0 inhabilita la alarma.
Frequency Alarm Limit
Define el límite de frecuencia permitido antes de que se dispare la alarma de frecuencia.
Si la frecuencia instantánea o promedio excede este límite, se dispara la alarma de frecuencia.
Zero Frequency Alarm Limit
Muestra el valor respecto al que la frecuencia o la frecuencia promedio debe ser menor para disparar la alarma de frecuencia cero.
Latch Zero Frequency Alarm
Determina si la alarma de frecuencia cero se enclava de manera que no se borra hasta que se desenclava explícitamente.
Enable Missing Pulse Alarm
Determina si la alarma de ausencia de impulsos está habilitada.
Missing Pulse Alarm Limit
Muestra el tiempo que debe transcurrir entre la detección del flanco ascendente de impulsos consecutivos antes de que se dispare una alarma de ausencia de impulsos.
Latch Missing Pulse Alarm
Determina si se enclava la alarma de ausencia de impulsos para que no se borre mientras no se desenclave explícitamente.
Diagnostics
Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal