Inhibición del módulo

La inhibición del módulo le permite suspender indefinidamente una conexión, incluidas las conexiones de solo recepción, entre un controlador y un módulo sin retirar el módulo de la configuración. Este proceso detiene temporalmente la conexión entre el controlador y el módulo.
IMPORTANTE:
Cuando se inhibe un módulo con salidas, todas las salidas cambian al estado configurado para el modo de programación.
Puede usar la inhibición del módulo en los siguientes escenarios:
  • Para realizar el mantenimiento del módulo.
  • Para actualizar un módulo; por ejemplo, la revisión del firmware del módulo.
  • Si utiliza un programa que incluye un módulo que todavía no posee físicamente. No es recomendable que el controlador busque un módulo que todavía no existe. En este caso puede inhibir el módulo en su programa hasta que dicho módulo esté residiendo físicamente en el sistema.
Utilice el siguiente procedimiento para inhibir y desinhibir el módulo:
  1. Inhiba el módulo:
    1. Vaya a la vista Connection del cuadro de diálogo Module Properties y marque la casilla de verificación Inhibit Module.
    2. Seleccione Apply u OK.
  2. Realice la actualización necesaria.
  3. Desinhiba el módulo:
    1. Vaya a la vista Connection del cuadro de diálogo Module Properties y desmarque la casilla de verificación Inhibit Module.
    2. Seleccione Apply u OK.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal