Definición del dispositivo

Para cambiar la definición de un dispositivo, seleccione Device definition en la vista Overview.
El cuadro de diálogo Device Definition tiene las siguientes vistas para definir su dispositivo y configurar el modo de operación de los canales:
  • Vista Overview
  • Vista Channel Assignments

Vista Device Definition - Overview

La vista Device Definition - Overview es la primera que aparece al crear un módulo. Use esta vista para definir el módulo.
Si ya ha creado el módulo y quiere modificar estos parámetros, vaya a Overview → Device definition, y seleccione la ficha Overview.
IMPORTANTE: Cuando el estado del controlador está en línea, solo puede cambiar los parámetros Name, Revision (solo la revisión menor) y Electronic keying desde esta vista.
Ejemplo de la vista Device Definition - Overview
La vista Overview incluye estos parámetros:
Parámetros de la vista Device Definition - Overview
Parámetro
Definición
Elecciones disponibles
Device Type
Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo.
Específico del dispositivo
Name
Introduzca un nombre de dispositivo compatible con la norma IEC 61131.
Si se introduce un carácter no válido en este campo o si el nombre tiene más de 40 caracteres, el software lo ignorará.
Todos los valores válidos
Description
Introduzca la descripción del dispositivo.
Todos los valores válidos
Slot
Especifique el número de ranura donde se encuentra el dispositivo. Solo las ranuras entre 1 y el número máximo de dispositivos de E/S son válidas dependiendo de la plataforma.
Cuando se crea el dispositivo, el número de ranura cambia de manera predeterminada a la posición de la primera ranura disponible.
Cuando se cambia el controlador a uno que acepta un número máximo de E/S más pequeño, es posible que el valor de la ranura actual no sea válido.
1...32
Series
Especifica la serie del dispositivo.
Específico del dispositivo
Revision
Especifica las revisiones mayor y menor del dispositivo. El rango válido para la revisión menor es de 1…255.
Específico del dispositivo
Electronic Keying
Define la codificación electrónica usada para el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si falla la codificación, se genera un fallo.
Para obtener información detallada sobre la codificación electrónica, consulte el documento Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, publicación LOGIX-AT001
  • Exact Match
  • Compatible Module
  • Disable Keying
ATENCIÓN:
Sea sumamente cuidadoso al utilizar Disabled Keying; si se usa de forma incorrecta, esta opción puede ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.
Le recomendamos encarecidamente que no use la opción Disable Keying.
Si utiliza Disable Keying, deberá asumir total responsabilidad por la determinación de si el dispositivo que se va a utilizar puede satisfacer los requisitos funcionales de la aplicación.
Connection
Especifique el tipo de datos transferidos entre el dispositivo y el controlador.
  • Data (predeterminado)
  • Data with Events

Vista Device Definition - Channel Assignments

Use esta vista para configurar el modo de operación de los canales. No todos los modos de canal se pueden configurar para cada canal.
Ejemplo de la vista Device Definition - Channel Assignments
Parámetros de la vista Channel Assignments:
Parámetros de la vista Device Definition - Channel Assignments
Parámetro
Definición
Elecciones disponibles
Port
Muestra los números de puerto del módulo.
No configurable
Channel
Muestra los números de canal del módulo.
No configurable
Selected Mode
Muestra el modo del canal.
  • Disabled
  • Digital Input
  • Digital Input, Timestamp
  • Digital Input, Counter
  • Digital Input, Fallback
  • Digital Input, Timestamp, Fallback
  • Digital Output, Short Circuit
  • Digital Output, Short Circuit, No Load
  • IO-Link
Available Modes
Muestra los diferentes tipos de modos de canal compatibles con cada canal.
  • Digital Input (DI)
  • Digital Output (DO)
  • IO-Link
No configurable
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal