Vista Input Eventxx

La vista Input Eventxx, donde “xx” representa el índice de una definición de evento, muestra las opciones de configuración disponibles para dicho evento. No pueden configurar los parámetros desde esta vista; para hacerlo deben utilizarse los tags de configuración.
Utilice esta vista para revisar las siguientes tareas:
  • Si el evento de entrada está habilitado.
  • Si el evento de entrada está enclavado.
  • Si están habilitados los activadores de punto independiente para el evento de entrada.
  • Comprobar la condición del activador del evento de entrada.
  • Comprobar los participantes y su comportamiento ante la transición de estado del evento de entrada.
Ejemplo de la vista Input Eventxx

Definición de un evento

Consulte Definiciones de los tags de salida de los eventos para ver los parámetros de definición de eventos que puede configurar mediante los tags de salidas de eventos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal