Vista Channels
La vista Channels muestra una descripción general de los valores de configuración de todos los canales del módulo.
CONSEJO:
No todas las configuraciones de canales se incluyen en la vista Channels. Para ver o cambiar el conjunto completo de la configuración del canal y también para ver la información de diagnóstico del canal, utilice la vista Chxx.
Puede realizar las siguientes acciones en esta vista para todos los canales:
- Inhabilitar el canal, si lo desea.
- Cambiar el tipo de salida y el rango de salida.
- Habilitar o inhabilitar la detección de ausencia de carga
- Habilitar o inhabilitar retención para inicialización
- Establecer el escalado y recalcular todas las configuraciones con unidad de medición.
- Configurar el manejo de fallos de conexión
Puede utilizar esta vista para monitorear la configuración de todos los canales del módulo. Para ver la información de diagnóstico del canal, vaya a la correspondiente vista Chxx.
Ejemplo de la vista Channels

Vista Chxx
La vista Chxx, donde xx corresponde al número de canal, muestra las opciones de configuración disponibles para el canal correspondiente.
Puede hacer lo siguiente en esta vista:
- Inhabilitar el canal, si lo desea
- Cambiar el tipo de salida y el rango de salida.
- Habilitar o inhabilitar la detección de ausencia de carga
- Habilitar o inhabilitar retención para inicialización
- Establecer los ajustes de escalado.
- Volver a calcular las unidades de medición si se cambia la configuración.
- Configurar el manejo de fallos de conexión
- Ver información de diagnóstico de canal
Ejemplo de la vista Chxx

Recalcular unidades
Recalculate Units le permite recalcular todas las configuraciones con unidad de medición después de un cambio de escalado. Tenga en cuenta lo siguiente:
- La opción Recalculate Units se habilita cuando se cambia la configuración de escalado.
- Al seleccionar la opción Recalculate Units, los nuevos valores recalculados basados en la nueva configuración de escalado se indican junto con los valores antiguos para que los verifique antes de cambiarlos.
- Si selecciona "Yes" para continuar con el cambio, se establecerán los nuevos valores, pero se aplicarán al seleccionar "Apply/OK".
- Si selecciona "No" para cancelar el cambio, se conservan los valores antiguos. Puede volver a seleccionar Recalculate Units o cambiar manualmente esas configuraciones en función del nuevo escalado.
Ejemplo de recalcular unidades

Diagnósticos de Channelxx
Muestra la información de diagnóstico del canal cuando se conecta con el módulo. Cuando esté en línea con el módulo, seleccione Diagnostics en la vista Chxx para ver la información de diagnóstico.
Ejemplo de diagnósticos de Channelxx

Vista Limits
Cada canal del módulo de salidas analógicas tiene una vista Limits con la que está asociado. Las opciones de Signal Units corresponden al tipo de salida y al rango del canal.
Puede hacer lo siguiente en esta vista:
- Inhabilitar todas las alarmas.
- Enclavamiento de alarmas de fijación y configuración de fijación de salida
- Habilite/inhabilite la rampa de salida en modos diferentes y configure el régimen de rampa (si está habilitado algún modo de rampa).
Chxx – Ejemplo de la vista Limits

Entregue su opinión