Especificaciones del instrumental de calibración

Cuando se calibran módulos de salidas, se utiliza un multímetro digital (DMM) para medir la señal de corriente o de voltaje que el módulo está enviando. Para mantener la exactitud de la calibración de fábrica del módulo, emplee instrumentos con las especificaciones que se indican en la tabla siguiente.
IMPORTANTE: No calibre el módulo con un instrumento cuya exactitud sea inferior a la especificada en la tabla siguiente. Se pueden producir los siguientes eventos:
  • Al parecer, la calibración se realiza normalmente, pero el módulo proporciona datos inexactos durante la operación.
  • Se produce un fallo de calibración, lo que obliga a cancelar la calibración. Cuando esto sucede, el tag I.Chxx.CalFault se establece para el canal que se intentó calibrar. Se puede borrar el tag completando una calibración válida, o desconectando y volviendo a conectar la alimentación eléctrica al módulo.
Especificaciones del instrumento de calibración
Número de catálogo
Tipo de salida del canal
Especificaciones del instrumental de calibración
5034-OF4 y 5034-OF4XT
Corriente (mA)
DMM con resolución mayor que 0.15 µA
Voltaje (V)
DMM con resolución mayor que 1.0 µV
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal