Uso de los indicadores de estado para la resolución de problemas

Los módulos de E/S PointMax utilizan los siguientes indicadores de estado:
  • Indicador de alimentación de SA: Este indicador funciona de la misma manera en todos los módulos de E/S PointMax.
  • Indicador de estado de módulo: Este indicador funciona de la misma manera en todos los módulos de E/S PointMax.
  • Indicador de estado de canal: Este indicador funciona de manera diferente según el tipo de módulo que utilice.

Indicador de estado de alimentación de SA

Interpretación del indicador de estado de alimentación de SA
Estado del indicador
Descripción
Acción recomendada
Estado desactivado
El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica.
Realice las siguientes acciones:
  1. Confirme que el sistema esté recibiendo alimentación eléctrica.
  2. Confirme que el módulo haya sido instalado correctamente.
Verde fijo
Llega alimentación de SA al módulo.
Ninguna
Rojo fijo
No hay alimentación de SA al módulo o el voltaje de alimentación de SA no está en el rango válido.
Realice las siguientes acciones:
  1. Confirme que el cableado de alimentación de SA esté correctamente conectado al adaptador, al módulo de alimentación de expansión o a la base de montaje 5034-MBSA.
  2. Compruebe lo siguiente:
    • Verifique que el voltaje de SA esté en el rango correcto.
    • Si se utiliza una fuente de alimentación eléctrica externa, confirme que la fuente de alimentación eléctrica está encendida.
    • Asegúrese de que la base de montaje a la conexión de la base de montaje esté bien sujeta.
      Vaya a la vista Chassis Information en Module Properties del adaptador para comprobar el estado de alimentación eléctrica de campo de las bases de montaje instaladas en todas las ranuras.

Indicador de estado de módulo

Interpretar los indicadores de estado del módulo
Estado del indicador
Descripción
Acción recomendada
Estado desactivado
El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica.
Realice las siguientes acciones:
  1. Confirme que el sistema esté recibiendo alimentación eléctrica.
  2. Confirme que el módulo haya sido instalado correctamente.
Verde fijo
El módulo está operativo y todas las conexiones de E/S están activas.
Ninguna
Verde parpadeante
El módulo no tiene conexiones de E/S.
Resuelva los problemas de su aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar qué está impidiendo una conexión entre el módulo y el controlador, y corrija el problema.
Rojo parpadeante
Ocurre una de las siguientes condiciones:
  • Está en curso una actualización del firmware del módulo.
  • Ha fallado un intento de actualizar el firmware del módulo.
  • El dispositivo ha experimentado un fallo recuperable.
  • Expiró una conexión con el módulo.
Realice una de las siguientes acciones:
  • Espere a que termine la actualización del firmware.
  • Vuelva a intentar actualizar el firmware después del intento fallido.
  • Utilice la aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar si se ha producido un fallo recuperable del módulo. Se muestra en la vista Device Information.
    Para borrar un fallo recuperable, realice una de las siguientes acciones:
    • Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica del módulo.
    • Seleccione Reset device en el proyecto de Studio 5000 Logix Designer mediante la vista Device Information del cuadro de diálogo Module Properties.
    Si el fallo no se borra después de desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica y restablecer el módulo, comuníquese con el grupo de asistencia técnica de Rockwell Automation.
  • Utilice la aplicación Studio 5000 Logix Designer para determinar si expiró una conexión. La vista Connection de Module Properties indica si se ha sobrepasado el tiempo de espera de una solicitud de conexión.
    Si expiró una conexión, determine la causa y corríjala. Por ejemplo, un fallo de cable puede hacer que expire una conexión.
Rojo fijo
El módulo detectó un fallo no recuperable.
Realice las siguientes acciones:
  1. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica del módulo.
  2. Si el indicador de estado sigue iluminado de color rojo fijo, reemplace el módulo.

Indicadores de estado de canal

Interpretación de los indicadores de estado de los canales de entradas analógicas
Estado del indicador
Descripción
Acción recomendada
Apagado
Ocurre una de las siguientes condiciones:
  • El módulo no está recibiendo alimentación eléctrica.
  • El módulo tiene corriente pero no se ha establecido la conexión del controlador con el módulo.
  • El módulo está energizado, pero el canal de entrada está inhabilitado.
Realice una de las siguientes acciones:
  • Si esperaba que su módulo esté energizado pero no lo está, siga estos pasos:
    • Confirme que el sistema esté recibiendo alimentación eléctrica.
    • Confirme que el módulo haya sido instalado correctamente.
  • Si el módulo está energizado pero el canal no funciona de la manera esperada, utilice la aplicación Studio 5000 Logix Designer para confirmar que el canal no esté inhabilitado y que el módulo tenga conexión con el controlador.
    La vista Connection de las propiedades del módulo indica si la conexión está en funcionamiento o si tiene un fallo. Si la conexión falla, la vista Connection muestra la información del error.
  • Si el canal está inhabilitado, no se necesita ninguna acción.
Amarillo fijo
El canal de entrada está funcionando con normalidad.
Ninguna
Rojo parpadeante
Ocurre una de las siguientes condiciones:
  • No hay alimentación de SA al módulo o el voltaje de alimentación de SA no está en el rango válido.
  • La señal de entrada está en bajo rango o en sobrerrango. El rango de la señal se establece en el proyecto de la aplicación Studio 5000 Logix Designer.
  • Una condición de conductor abierto, es decir, hay un cable desconectado del canal de entrada.
Realice una de las siguientes acciones:
  • Si hay un fallo en la alimentación de SA, consulte la acción recomendada para el estado de indicador rojo fijo en la tabla anterior de indicadores de alimentación de SA.
  • Compruebe la señal de entrada para determinar si está en bajo rango o en sobrerrango. Si es así, realice los cambios necesarios para devolver una señal de entrada dentro de los límites del rango.
  • Compruebe el cableado del canal de entrada. Si es necesario, vuelva a conectar el cable.
Rojo/amarillo parpadeante
Calibración en curso.
Complete con éxito el proceso de calibración.
Rojo fijo
Se ha producido un error interno en el módulo. A continuación, se dan ejemplos de problemas que pueden hacer que el indicador de estado esté rojo fijo:
  • Se ha producido un fallo de calibración en el canal.
  • El módulo ha experimentado un fallo no recuperable.
Realice una de las siguientes acciones:
  • Si el indicador cambia a rojo fijo después de un proceso de calibración, puede realizar correctamente una calibración o desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica para recuperar el fallo.
  • Si no está causada por la calibración, desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica para recuperar el fallo. Si la condición sigue presente, reemplace el módulo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal