Estado del controlador durante la calibración
Debe añadir el módulo a su proyecto de la aplicación Studio 5000 Logix Designer antes de que pueda calibrarlo.
El proyecto debe estar en línea con el controlador propietario para calibrar los módulos analógicos PointMax. Puede calibrarlo en las siguientes condiciones:
- El controlador debe estar en modo de programa, ya sea modo de programa, Program, o de programa remoto, Remote Program.En el momento de calibrarlo, el módulo debe estar en el modo de programación y no controlando activamente un proceso.
- No hay ninguna conexión con el módulo.
Entregue su opinión