La calibración afecta la calidad de los datos
Cuando se está calibrando un canal de un módulo de entrada analógica, el ajuste del filtro de muesca de dicho canal cambia a 10 Hz. El tag I.Chxx.Uncertain se establece en 1 para dicho canal hasta que se complete la calibración.
Las entradas agrupadas comparten un convertidor de analógico a digital. Como resultado, cuando hay algún canal de entrada en proceso de calibración, el tag
I.Chxx.Uncertain
se establece en 1 para los demás canales de entrada de dicho grupo. Esto se debe a que se ralentiza la frecuencia de muestreo de datos de todos los canales de entrada del grupo.Entregue su opinión