La calibración afecta la calidad de los datos

Cuando se está calibrando un canal de un módulo de entrada analógica, el ajuste del filtro de muesca de dicho canal cambia a 10 Hz. El tag I.Chxx.Uncertain se establece en 1 para dicho canal hasta que se complete la calibración.
Todas las entradas del módulo 5034-IF4 comparten un convertidor de analógico a digital. Como resultado, cuando hay algún canal de entrada en proceso de calibración, el tag
I.Chxx.Uncertain
se establece en 1 para todos los demás canales de entrada. Este ajuste se debe a que se ralentiza la frecuencia de muestreo de datos de todos los canales de entrada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal