Conexiones para módulos de E/S de seguridad
Debe definir el módulo durante la configuración del módulo. Entre los parámetros de definición del dispositivo con los módulos de E/S de seguridad, debe elegir cómo se configura el módulo.
La selección depende de si el proyecto se descarga al controlador que es propietario de la configuración del módulo, es decir, el controlador propietario, o a un controlador que recibe los datos de los módulos de un proyecto, es decir, se trata de un controlador de medios externos.
Se establece un vínculo de transferencia de datos en tiempo real entre el controlador y el módulo que ocupa la ranura a la que hace referencia la configuración.
Cuando descarga la configuración del módulo a un controlador, este intenta establecer conexiones a cada módulo en la configuración. Un controlador propietario establece dos conexiones (entrada de seguridad y salida de seguridad). Un controlador que recibe los datos del módulo establece una conexión de entrada de seguridad.
Dado que una parte de la configuración de módulo incluye un número de ranura del sistema de E/S remoto, el controlador propietario comprueba si hay un módulo presente allí. Si se detecta un módulo, el controlador propietario envía la configuración. Ocurre uno de los siguientes eventos:
- Si la configuración es apropiada para el módulo detectado, se establece una conexión y se inicia la operación.
- Si la configuración no es apropiada para el módulo detectado, se rechaza la solicitud de conexión y la aplicación Studio 5000 Logix Designer indica que se ha producido un error.La configuración podría ser inapropiada por muchas razones. Por ejemplo, una discordancia de la codificación electrónica que contribuye a impedir el funcionamiento normal.
El controlador propietario y el controlador de medios externos monitorean su conexión con un módulo. Cualquier interrupción de la conexión, como por ejemplo, el corte de la alimentación eléctrica del sistema de E/S remoto, ocasiona un fallo. La aplicación Studio 5000 Logix Designer monitorea los tags de estado de fallo para indicar cuándo se produce un fallo en un módulo.
Comunicación productor/consumidor
Los módulos de E/S PointMax utilizan el modelo de comunicación productor/consumidor para producir datos sin que un controlador tenga que encuestarlos antes. Los módulos producen los datos y los controladores los consumen. Si la conexión es una conexión de entrada de multidifusión, varios controladores pueden consumir los datos de entrada, incluido el controlador propietario y el controlador de medios externos.
Límite de tiempo de reacción de la conexión con módulos de seguridad
Establecer el RPI en los módulos de seguridad no es tan sencillo como establecerlo en los módulos estándar. Con los módulos de seguridad, la configuración del límite de tiempo de reacción de la conexión afecta el RPI que se utiliza para un módulo.
El límite de tiempo de reacción de la conexión define el período previsto de los paquetes de seguridad de la conexión asociada. Si el retardo máximo de la red supera el límite de tiempo de reacción de la conexión, se produce un fallo de conexión.
De manera predeterminada, el límite de tiempo de reacción de la conexión es cuatro veces el RPI.
Utilice los valores predeterminados para Timeout Multiplier (2) y Network Delay Multiplier (200). El valor de Network Delay Multiplier se expresa en términos de porcentaje. Es decir, 200 equivale al 200%.
IMPORTANTE:
Para determinar el valor apropiado, analice cada punto de seguridad. El multiplicador de interrupciones predeterminado de 2 y el multiplicador de retardo de red de 200 crean en el peor de los casos un límite de tiempo de reacción de la conexión de entradas de 4 veces el RPI y un límite de tiempo de reacción de la conexión de salidas de 3 veces el RPI.
Los cambios a estos parámetros se deben aprobar solo después de una revisión minuciosa por parte de un administrador de seguridad.
Para obtener más información sobre cómo especificar las frecuencias del RPI, consulte el documento Logix 5000 Controllers Design Considerations Reference Manual, publicación 1756-RM094.
Entregue su opinión