Configuración
La sección Configuración permite administrar y configurar ajustes opcionales que se aplican a un dominio.
Opciones de dominio
La sección ofrece una lista de configuraciones opcionales relacionadas con los dispositivos registrados en un dominio específico.
Requerir un comentario cuando finaliza la conexión de un dispositivo : El sistema requiere que el usuario inserte un comentario después de una sesión de conexión remota. |
Registrar todas las operaciones de conexión : Permite el registro de todas las operaciones realizadas en dispositivos remotos, ordenados por categoría de conexión. |
Requerir detalles de contacto cuando se solicita asistencia : Permite que aparezca la ventana Información de solicitud de asistencia cuando se activa una solicitud de asistencia. |
Enviar notificaciones por correo electrónico de las solicitudes de asistencia : Permite reenviar cualquier solicitud de asistencia a una dirección de correo electrónico específica. |
Enviar notificaciones por correo electrónico de la información de la cuenta : Permite que cualquier notificación de administración se reenvíe a una dirección de correo electrónico específica, como la fecha de caducidad de un servicio. |
OBSERVACIÓN:
Si se habilitan las opciones
Requerir detalles de contacto cuando se solicita asistencia
y Enviar solicitud de asistencia
, el usuario del dispositivo de Runtime puede proporcionar un comentario al enviar su solicitud de asistencia. El texto del comentario no debe incluir ../
, ya que esta cadena de texto podría considerarse como un ataque de salto de directorio.
OBSERVACIÓN:
Para enviar notificaciones a varias direcciones de correo electrónico, separe las direcciones de correo electrónico con un punto y coma y sin espacio. Por ejemplo: j.smith@example.com;a.jones@example.com
Derechos
La sección ofrece información general detallada de los derechos de dominio y dispositivo que están actualmente en uso.
OBSERVACIÓN:
Consulte Activación de derechos de FactoryTalk Remote Access para obtener más información sobre este tema.
Entregue su opinión