Auditoría
La sección
Auditoría
permite ver las conexiones a dispositivos remotos y los usuarios que las han establecido, así como las operaciones de administración realizadas por los usuarios en las entidades del dominio.Operaciones
La sección permite ver todas las operaciones que se han realizado dentro del dominio.
Para acceder al registro de operaciones de , acceda a . Este registro informa de una gran variedad de operaciones relacionadas con el dispositivo, como el registro, el cambio de nombre, el traslado a otras carpetas, las asignaciones de permisos, etc.
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerA través de la barra de filtros de la parte superior, es posible seleccionar el período de referencia del registro y filtrar los resultados de la búsqueda. La tabla situada debajo de la barra de filtro devuelve los resultados deseados, incluida una pequeña descripción de la operación.
Puede descargar el registro en una hoja de cálculo .csv o .xls. Para ello, haga clic en el botón
en la parte superior derecha de la pantalla.
En la siguiente tabla encontrará una breve descripción general de los filtros:
Filtro | Descripción |
Nombre del autor | Usuario que realizó la operación. |
Tipo de operación | Lista de operaciones disponibles en un dominio específico. |
Tipo de destino | Tipo de componente afectado por una operación específica. |
Nombre de destino | Nombre de usuario de la cuenta de usuario que realizó las operaciones enumeradas. |
Resultado | Agrupa las operaciones según su resultado. |
Fecha de inicio | Establece una fecha de inicio del filtro. |
Fecha hasta | Establece una fecha de finalización del filtro. |
Conexiones
Puede acceder a la información sobre las conexiones del dispositivo remoto seleccionando .
Una tabla devuelve los resultados deseados, con detalles sobre la duración de la conexión. Haga doble clic en cada fila de la conexión. Aparece una pantalla con una lista de todas las operaciones que ha realizado el usuario seleccionado. A continuación, puede filtrar los resultados para optimizar la búsqueda y, posiblemente, exportarla.
Al hacer clic en
Tipo de operación
, los detalles de la conexión se pueden filtrar mediante un menú contextual, que incluye más detalles, como mensajes de chat, inicio y finalización de la conexión, etc.Puede descargar el registro en una hoja de cálculo .csv o .xls. Para ello, haga clic en el botón
en la parte superior derecha de la pantalla.
En la siguiente tabla encontrará una breve descripción general de los filtros:
Filtro | Descripción |
Nombre de cuenta de usuario | Usuario que inició la conexión. |
Dispositivo | Dispositivo del que se va a recuperar la información de conexión. |
Fecha de inicio | Establece una fecha de inicio del filtro. |
Fecha hasta | Establece una fecha de finalización del filtro. |
OBSERVACIÓN:
La información de la hora se proporciona en la hora y la zona horaria locales, donde:
- La hora local se refiere a la hora en que el dispositivo local generó la consulta.
- La zona horaria se refiere a la diferencia UTC.
CONSEJO:
Haga clic en el botón
Detalles
para ver información sobre la conexión de cada dispositivo.Entregue su opinión