Configuración e identificación de fábrica del enrutador
    La siguiente tabla muestra la configuración de fábrica de las interfaces del enrutador:
| Interfaz | Dirección IP | Máscara | 
| LAN | 192.168.0.1 | 255.255.255.0 | 
| WAN | DHCP | 
La configuración del enrutador está protegida con credenciales de usuario/contraseña.
- El usuario predeterminado (no modificable) esadmin.
- La contraseña predeterminada (configurable) esadmin.
La información de la configuración de fábrica se encuentra en el lado del enrutador, junto con las direcciones MAC de las interfaces de red LAN y WAN.
Entregue su opinión