Habilitar una conexión VPN
    Introduzca las interfaces que desee utilizar para establecer una conexión VPN.
El contenedor de Runtime puede establecer una conexión VPN con las interfaces especificadas en la variable 
VPN_ADAPTERS
. Escriba los nombres de las interfaces separados por comas. Por ejemplo: eth0,eth1,eth2
.
     OBSERVACIÓN: 
    Si establece una interfaz de bridge de red estándar, el contenedor de 
setuphost
 crea un tap y un bridge, si aún no están en funcionamiento, para cada interfaz especificada en VPN_ADAPTERS
. Por cada tap y bridge creado, la interfaz del bridge de red tiene como objetivo agregar los sufijos -tap
 y -bridge
 al final del nombre, respectivamente y teniendo en cuenta que en un entorno Linux la longitud máxima para un nombre de interfaz de red es de 15 caracteres.- Ejemplo sin truncamiento:- Nombre del adaptador (4 caracteres de longitud):eth0
- Nombre del tap (8 caracteres de longitud):eth0-tap
- Nombre del bridge (8 caracteres de longitud):eth0-bridge
 
- Ejemplo con truncamiento:- Nombre del adaptador (9 caracteres de longitud):enp0s31f6
- Nombre del tap (13 caracteres de longitud):enp0s31f6-tap
- Nombre del bridge (15 caracteres de longitud), tenga en cuenta el truncamiento del nombre original =enp0s31f-bridge.
 
Entregue su opinión