Puertos expuestos del contenedor de Runtime
    El contenedor de Runtime expone de forma coherente puertos específicos para diversas funcionalidades.
El contenedor en Runtime expone de forma coherente el puerto 5161 para la interfaz de usuario web, asignado a 127.0.0.1:5161 en el host. Para acceder a la interfaz de usuario web, abra el explorador y vaya a https://localhost:5161.
Además, el contenedor de Runtime expone el puerto 5936 para conexiones locales, que se asigna directamente al puerto 5936 del host.
Entregue su opinión