Actualizaciones de software
    Azure administra automáticamente las copias de seguridad de SQL y las distribuye geográficamente para minimizar la posibilidad de pérdida de datos.
Las actualizaciones pueden descargarse desde el sitio web e instalarse manualmente, o pueden ser instaladas por el servidor de acceso de forma semiautomática. En este último caso, un administrador de la organización sigue siendo responsable de decidir manualmente qué dispositivo actualizar y cuándo (inmediatamente o dentro de un período de tiempo programado). Después de dar instrucciones a los servidores a través de Frontend, las actualizaciones se entregarán desde la nube según lo planeado.
No se dispone de una función de actualización totalmente automática sin intervención del usuario por motivos de seguridad, ya que  está diseñado para instalarse y utilizarse en instalaciones críticas para la misión.
FactoryTalk® Remote Access™
Entregue su opinión