Auditoría de operaciones
    Los clientes de  registran automáticamente las operaciones (por ejemplo, la eliminación o el cambio de nombre de un dispositivo) realizadas en los recursos de su organización por los usuarios. Esta información se envía 
FactoryTalk® Remote Access™
a la organización de 
. Los administradores pueden consultar el registro de auditoría en cualquier momento mediante el uso de frontends. Esta función no se puede deshabilitar ni eliminar, ni siquiera por parte de los administradores.FactoryTalk® Remote Access™
Cada registro contiene la siguiente información:
- Usuario que realizó la operación.
- El código de operación (como el cambio de nombre de un dispositivo).
- El recurso objeto de la operación (por ejemplo, un dispositivo).
- La marca de tiempo.
- Una descripción de la operación realizada.
Con más detalle, la pista de auditoría contiene:
- Inicio de sesión/cierre de sesión de los usuarios.
- Todas las operaciones CRUD (crear, cambiar nombre, actualizar, eliminar) realizadas en todos los recursos de la organización:- Usuarios
- Grupos
- Permisos
- Dispositivo
- Configuraciones
 
- Todas las operaciones de acceso remoto, con hora de inicio y hora de finalización.
Además, el administrador de la organización puede habilitar un registro completo de todas las operaciones realizadas durante cada sesión de acceso remoto, entre las que se incluyen:
- Horas de inicio/finalización de las sesiones de control remoto (solo lectura o interactivas).
- Archivos transferidos.
- Procesos iniciados y detenidos.
- Protocolos, IPS y MAC contactados en una sesión VPN.
Entregue su opinión