Centro de datos
    Estándares de seguridad
      Los servidores de acceso, los servidores de bases de datos y los servidores de API web están alojados en Microsoft Azure. Azure cuenta con la certificación ISO/IEC 27001:2013 y otros estándares y certificaciones de seguridad. Consulte las siguientes páginas:
Los servidores de retransmisión  se alojan en ubicaciones heterogéneas y distribuidas geográficamente para estar estadísticamente más cerca del Frontend o de Runtime con el fin de reducir la latencia. Sin embargo, la arquitectura de seguridad de Rockwell Automation 10, debido a la especial arquitectura de red de  explicada anteriormente, no puede causar ningún problema de disponibilidad o seguridad. En concreto:
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
- Los servidores de retransmisión se detectan dinámicamente. Incluso si un nodo no está disponible, los clientes cambiarán automáticamente a los otros.
- Los servidores de retransmisión son un salto intermedio de un canal cifrado de extremo a extremo, explicado anteriormente. Un escenario de ataque de intermediario no es posible.
- No se almacenan datos en los servidores de retransmisión.
Copia de seguridad
      Azure administra automáticamente las copias de seguridad de SQL y las distribuye geográficamente para minimizar la posibilidad de pérdida de datos.
Entregue su opinión