Política de vulneración de datos
    Una vulneración de datos generalmente se refiere al acceso y recuperación no autorizados de información que puede incluir datos empresariales y/o personales.
En este contexto, una vulneración de datos se refiere al acceso a los servidores  y sus datos.
FactoryTalk® Remote Access™
Las normativas de las distintas jurisdicciones en las que opera Rockwell Automation exigen que Rockwell Automation adopte medidas de seguridad razonables para ayudar a proteger los datos personales que poseemos o controlamos, con el fin de evitar el acceso, la recopilación, el uso o la divulgación no autorizados o riesgos similares.
Los empleados, las partes externas a la organización o los errores del sistema informático pueden causar vulneraciones de datos.
Todos los miembros del personal tienen la obligación de informar de los fallos reales o potenciales en el cumplimiento de la protección de datos. Esto nos permite:
- Investigar el fallo y aplicar medidas correctivas si es necesario.
- Mantener un registro de los fallos de conformidad.
- Notificar a la Autoridad de Supervisión cualquier incumplimiento que sea importante, ya sea por sí solo o como parte de un patrón de incumplimientos.
Rockwell Automation notificará a los clientes afectados después de tener conocimiento de una vulneración de datos. Sin embargo, Rockwell Automation no tiene que notificar a los interesados si se vulneran datos anonimizados. En concreto, no es necesario notificar a los sujetos de la vulneración de datos si el controlador de datos ha implementado técnicas como el cifrado junto con medidas de protección técnicas y organizativas adecuadas para los datos personales afectados por la vulneración de datos.
Entregue su opinión