Contramedidas contra ciberataques
    En esta sección se describen brevemente las contramedidas de  para ayudar a protegerse contra algunos ciberataques comunes.
FactoryTalk® Remote Access™
Detección de fuerza bruta
      Tras algunos intentos de inicio de sesión fallidos, el servidor de acceso bloquea todas las direcciones IP públicas entrantes durante unos minutos.
Esta medida hace que los intentos de ataque JSON Web Token (JWT) de fuerza bruta resulten ineficaces.
Firma de código
      Los archivos binarios de las aplicaciones  van firmados con una clave privada. Esto confirma que los usuarios pueden validar la autenticidad e integridad de las aplicaciones .
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
Ataque de intermediario
      Las conexiones de servidor de acceso, API web y Frontend-Runtime emplean todas un cifrado de extremo a extremo (explicado anteriormente) que hace que los ataques de intermediario no sean posibles.
Entregue su opinión