Agregar un subdispositivo
    - En, acceda a la sección .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- En el panel izquierdo del dominio, seleccione el dispositivo principal del que depende el subdispositivo.
- Junto al dispositivo principal, en su misma línea, seleccione . Alternativamente, seleccione los tres puntos en la parte superior de la pantalla y seleccione Agregar subdispositivo. . Alternativamente, seleccione los tres puntos en la parte superior de la pantalla y seleccione Agregar subdispositivo.
- Se abrirá la ventana de diálogoCrear subdispositivo. Introduzca elNombrey laDirección IPdel subdispositivo.OBSERVACIÓN: La dirección IP del subdispositivo debe ser compatible con una subred a la que pueda acceder el dispositivo remoto.
- SeleccioneGuardar.
Entregue su opinión