Reglas de enrutamiento
OBSERVACIÓN:
Consulte la sección
Redes
en el manual del usuario de su enrutador para obtener más información sobre este tema.Las reglas de enrutamiento constan de un conjunto de criterios que determinan la ruta que toman los paquetes de datos desde el origen hasta el destino a través de una o varias redes. Las reglas de enrutamiento son un aspecto fundamental de las redes y desempeñan un papel crucial a la hora de determinar cómo se transmiten los datos entre dispositivos en una red.
Una vez que se establece una conexión VPN remota, los dispositivos conectados a la LAN 1 quedan inmediatamente accesibles. En cambio, los dispositivos conectados a LAN 2 son accesibles solo mediante la configuración de reglas de enrutamiento a través de .
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerConfiguración
Para crear, modificar y cancelar reglas de enrutamiento estático a través de , acceda a y seleccione un dispositivo en el panel izquierdo. A continuación, seleccione
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerReglas de enrutamiento
en el panel derecho y haga clic en el botón del signo más en un círculo
.Aparece la ventana
Crear regla de enrutamiento
. Incluye tres campos:- IP de subred: La subred a la que desea llegar.
- Máscara de subred: La máscara de la subred a la que desea llegar.
- IP de puerta de enlace: La puerta de enlace a la que se reenvían las solicitudes de acceso a una subred específica.
Puede asociar varias reglas de enrutamiento a un dispositivo.
Las reglas de enrutamiento solo son visibles si se aplican a un dispositivo al que está conectado el usuario y si se establece una conexión VPN.
Las reglas de enrutamiento están visibles en , además de en la sección .
Reglas de enrutamiento
del panel derecho de FactoryTalk® Remote Access™
ManagerEn el ejemplo que se muestra, se ha aplicado una regla de enrutamiento estático.
OBSERVACIÓN:
Cuando una conexión VPN ya no está activa, las reglas de enrutamiento agregadas se eliminan de forma automática.
Ejemplo
Para permitir que el equipo que proporciona asistencia remota a través de llegue a los puntos de conexión 4, 5 o 6, configure una regla de enrutamiento de la siguiente manera:
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- IP de subred: 10.65.0.0
- Máscara de subred: 255.255.0.0
- IP de puerta de enlace: 192.168.11.113
Entregue su opinión