Solicitar asistencia
Puede determinar qué cuentas de usuario de su dominio pueden recibir solicitudes de asistencia y para qué dispositivos. Una vez que haya designado al menos una cuenta de usuario en el dominio para recibir solicitudes de asistencia, los operadores de los dispositivos remotos seleccionados pueden usar que se requiere una intervención en el sistema.
Solicitar asistencia
desde un dispositivo remoto para informar a FactoryTalk® Remote Access™
Manager
OBSERVACIÓN:
Es necesario tener permisos del
Instalador de dispositivos
para habilitar o deshabilitar la entrada Solicitar asistencia
. Consulte Permisos de usuario de dominio para obtener más información sobre este tema.Para permitir que un dispositivo remoto solicite asistencia:
- Inicie sesión en el dominio deusando una cuenta de administrador.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Acceda a la sección .
- Seleccione el dispositivo remoto en el panel izquierdo.
- Desplácese por el panel derecho hasta llegar a la entradaEnviar solicitudes de asistenciay márquela.
- Para limitar el período de asistencia por razones de seguridad, introduzca una fecha en el campoFecha de caducidad. Después de esa fecha, ya no se permitirán solicitudes de asistencia para ese dispositivo remoto específico.
Cuando
Enviar solicitudes de asistencia
está habilitado en un dispositivo remoto, el usuario que lo utiliza puede hacer clic en el botón Solicitar asistencia
que aparece en la sección Conexión de red
de Windows Runtime del dispositivo remoto para enviar una solicitud de asistencia.Si se habilita la entrada de dominio
El usuario debe proporcionar detalles de contacto cuando se solicita asistencia
, se pedirá al usuario que utiliza el dispositivo remoto que rellene los campos Nombre
, Información de contacto
y Descripción
para enviar una solicitud de asistencia.
OBSERVACIÓN:
Consulte Descripción general de FactoryTalk Remote Access Manager y entidades relacionadas para ver el botón de alternancia Asistencia necesaria en la aplicación.
OBSERVACIÓN:
Si se habilitan las opciones
Requerir detalles de contacto cuando se solicita asistencia
y Enviar solicitudes de asistencia
, el usuario del dispositivo de Runtime puede proporcionar un comentario al enviar su solicitud de asistencia. El texto del comentario no debe incluir ../
, ya que esta cadena de texto podría considerarse como un ataque de salto de directorio.Notificaciones de solicitud de asistencia
Al usuario registrado en que deba dar asistencia se le notificará de la siguiente manera:
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Recibirá una notificación emergente que muestra la solicitud de asistencia.
- Recibirá un correo electrónico en la cuenta relacionada con el dominio en cuestión en la configuración delCorreo electrónico de notificación de solicitud de asistencia.
OBSERVACIÓN:
Puede activar ambas opciones de notificación o una de ellas, según sea necesario.
OBSERVACIÓN:
En el panel derecho de , los dispositivos remotos para los cuales se ha activado la opción
Solicitar asistencia
están identificados con un pequeño icono de una campana roja
.Cancelar o cerrar una solicitud de asistencia
Es posible cancelar una solicitud de asistencia desde Windows Runtime o cerrarla desde .
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerSe puede cerrar una solicitud de asistencia desde . Para ello, acceda al panel derecho en y seleccione
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerCerrar
si se ha proporcionado una resolución.Si ya no necesita asistencia, el usuario puede cancelar la solicitud de asistencia accediendo a Windows Runtime en el dispositivo remoto y seleccionando
Cancelar solicitud de asistencia
desde la sección Conexión de red
.Entregue su opinión