Registro del dispositivo en un dominio
Los dispositivos que incorporan
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime deben estar registrados en un dominio. Este registro permite su gestión y posibilita la conexión remota. Las conexiones remotas se pueden establecer al elegir las opciones de Acceso interactivo
o VPN
dentro de FactoryTalk® Remote Access™
Manager.El procedimiento de registro de dominio puede variar según el tipo de dispositivo y la versión del firmware.
Stratix® 4300 con una versión del firmware anterior o igual a 4.0.2
Stratix® 4300
con una versión del firmware anterior o igual a 4.0.2- Acceda aFactoryTalk® Remote Access™Manager y seleccione .
- Seleccione la carpeta de dominio en la que desea registrar el dispositivo.
- SeleccioneAgregar recurso(signo másen un círculo).
- SeleccioneAgregar dispositivo.
- SeleccioneAgregar dispositivo de forma local.OBSERVACIÓN: Es posible que aparezca un mensaje emergente en el que se solicite permiso para abrir la herramienta. Antes de confirmar, puede marcar lacasilla de verificación Permitir siempre para evitar que este mensaje vuelva a aparecer durante esta sesión. Si utiliza un equipo o un navegador diferente, este mensaje volverá a aparecer.
- En la ventana de diálogoAgregar dispositivo de forma local, introduzca la contraseña. Inicie sesión como usuarioAdministrador. A continuación, aparecerá una lista con las direcciones MAC de los dispositivos que se encuentran en la red.OBSERVACIÓN: Estas credenciales son las mismas que se utilizan para acceder al System Manager del dispositivo, y la contraseña predeterminada de un usuario administrador esadmin. Para obtener más información sobre System Manager y conocer la dirección IP que se utiliza para acceder al System Manager del dispositivo, descargue este manual de usuario: Enrutador Stratix 4300
- Seleccione el dispositivo que desea agregar a su dominio.
- Introduzca un nombre de dispositivo en el campoNombre inicial.
- SeleccioneRegistrar.OBSERVACIÓN: Es posible que se le pida que inicie sesión en su cuenta, si aún no lo ha hecho.
Stratix® 4300 con una versión del firmware posterior a 4.0.2
Stratix® 4300
con una versión del firmware posterior a 4.0.2- Acceda al System Manager del dispositivo a través de una barra de navegación.OBSERVACIÓN:Para acceder al System Manager del dispositivo, introduzca la dirección IP del dispositivo en una barra de navegación. A continuación, introduzcaadmincomo nombre de usuario yadmincomo contraseña predeterminada. Para obtener más información sobre System Manager y conocer la dirección IP que se utiliza para acceder al System Manager del dispositivo, descargue este manual de usuario: Enrutador Stratix 4300Consulte este manual si no conoce la dirección IP que se utiliza para acceder al System Manager de su dispositivo, y para obtener más información sobre la configuración de fábrica del dispositivo, o para realizar la detección de red a través de (seleccione firmware 4.0.4 o posterior).
- Seleccione la secciónFT Remote Accessy, a continuación, haga clic enConectar. Espere hasta que se establezca una conexión.OBSERVACIÓN: Si el dispositivo remoto aún no está registrado en ningún dominio, en la página web se muestra un ID junto con una contraseña utilizada para el registro del dispositivo en el dominio.
- Para registrar el dispositivo remoto, inicie sesión enFactoryTalk® Remote Access™Manager con la cuenta de un usuario con derechos deadministrador.
- EnFactoryTalk® Remote Access™Manager, acceda a la sección y abra la carpeta de dominio en la que desea almacenar el dispositivo remoto.
- SeleccioneAgregar recurso(signo másen un círculo) y, a continuación, seleccioneAgregar dispositivo.
- SeleccioneAgregar dispositivo de forma remotae ingrese el ID y la contraseña que obtuvo anteriormente al seleccionarConectaren System Manager.
- SeleccioneGuardar. El dispositivo recién registrado recibe el nombre<Sin nombre>en la carpeta seleccionada anteriormente y debe cambiarle el nombre.
- Cambie el nombre del dispositivo.
OptixPanel™, OptixEdge™ y Módulo de Embedded Edge Compute
- Acceda al System Manager del dispositivo a través de una barra de navegación.OBSERVACIÓN:Para acceder al System Manager del dispositivo, introduzca la dirección IP del dispositivo en una barra de navegación. A continuación, introduzcaadmincomo nombre de usuario yadmincomo contraseña predeterminada. Para obtener más información sobre System Manager y conocer la dirección IP que se utiliza para acceder al System Manager del dispositivo, descargue este manual de usuario:Consulte este manual si no conoce la dirección IP que se utiliza para acceder al System Manager de su dispositivo, y para obtener más información sobre la configuración de fábrica del dispositivo, o para realizar la detección de red a través de (seleccione firmware 4.0.4 o posterior).
- Seleccione la secciónFT Remote Accessy, a continuación, haga clic enConectar. Espere hasta que se establezca una conexión.OBSERVACIÓN: Si el dispositivo remoto aún no está registrado en ningún dominio, en la página web se muestra un ID junto con una contraseña utilizada para el registro del dispositivo en el dominio.
- Para registrar el dispositivo remoto, inicie sesión enFactoryTalk® Remote Access™Manager con la cuenta de un usuario con derechos deadministrador.
- EnFactoryTalk® Remote Access™Manager, acceda a la sección y abra la carpeta de dominio en la que desea almacenar el dispositivo remoto.
- SeleccioneAgregar recurso(signo másen un círculo) y, a continuación, seleccioneAgregar dispositivo.
- SeleccioneAgregar dispositivo de forma remotae ingrese el ID y la contraseña que obtuvo anteriormente al seleccionarConectaren System Manager.
- SeleccioneGuardar. El dispositivo recién registrado recibe el nombre<Sin nombre>en la carpeta seleccionada anteriormente y debe cambiarle el nombre.
- Cambie el nombre del dispositivo.
Identificación de hardware
Tras su primera conexión a la red, Runtime almacena su identidad en el disco del dispositivo en un archivo denominado
auth.bin
. La ubicación de este archivo depende del sistema utilizado, como se indica en la siguiente tabla.Sistema | Ruta de acceso |
|---|---|
Enrutadores Stratix® 4300 , terminales gráficos OptixPanel™ , Módulo de Embedded Edge Compute, OptixEdge™ | /persistent/data/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Identity/ |
Entregue su opinión