Crear una subcarpeta de dominio
    una subcarpeta de dominio
Las subcarpetas de dominio
 pueden administrarlas determinados administradores y solo un grupo restringido de usuarios puede acceder a ellas. Esto es útil si está colaborando con diferentes proveedores o si está administrando diversas operaciones a través de FactoryTalk® Remote Access™
 Manager
     OBSERVACIÓN: 
    Consulte Organizaciones, dominios y subcarpetas de dominio y Descripción general de FactoryTalk Remote Access Manager y entidades relacionadas para obtener más información sobre este tema.
Para crear 
una subcarpeta de dominio
, proceda de la siguiente manera:- Inicie sesión encon una cuenta de usuario de administrador.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Acceda a la sección .
- Seleccione el botónAgregar recurso(signo más en un círculo) yCrear carpeta.
- Agregue cualquier cuenta de usuario para administrar la carpeta recién creada.
- Asegúrese de que las cuentas del usuario administrador tengan permisos deAdministradorpara la carpeta.
Cuando un colaborador local inicia sesión en 
FactoryTalk® Remote Access™
 Manager, solo podrá trabajar con la subcarpeta de dominio para la que se le haya concedido permiso. No podrá ver ninguna otra carpeta creada por el administrador del dominio. Sin embargo, dentro de la carpeta que administra, podrá agregar grupos, dispositivos y subcarpetas de dominio adicionales según sea necesario.Entregue su opinión