Conectar FactoryTalk Design Studio a FactoryTalk Remote Access
    FactoryTalk Design Studio utiliza un usuario de FactoryTalk Remote Access personalizado denominado 
       
      
       
FTDS
 para comunicarse con los dispositivos locales a través de los puntos de conexión de FactoryTalk Remote Access. Para confirmar la configuración de este usuario, consulte Habilitar FactoryTalk Remote Access para FactoryTalk Design Studio. Para acceder al Centro de compilación e implementación se necesita el rol de ingeniero. Para modificar la configuración de comunicación, se necesita un derecho de FactoryTalk Design Studio Core.Para conectar FactoryTalk Design Studio a FactoryTalk Remote Access, una vez completada la configuración de FactoryTalk Remote Access:
- Con un controlador agregado al proyecto (consulte Agregar un controlador), vaya alCentro de implementaciónpara establecer la ruta de acceso al controlador.
- Seleccione el menú de hamburguesa en el campo de ruta de acceso. Aparece la pantalla Establecer ruta de dispositivo.La lista de controladores de esta pantalla es común para todos los usuarios y todos los proyectos de FactoryTalk Design Studio de su organización de FactoryTalk Hub. en el campo de ruta de acceso. Aparece la pantalla Establecer ruta de dispositivo.La lista de controladores de esta pantalla es común para todos los usuarios y todos los proyectos de FactoryTalk Design Studio de su organización de FactoryTalk Hub.
- Seleccione el icono de enchufe para configurar un nuevo controlador. Aparece la pantalla Configurar controladores. para configurar un nuevo controlador. Aparece la pantalla Configurar controladores.
- LosTipos de controlador disponiblesque se muestran deben serFactoryTalk Remote Access (VPN).SeleccioneAgregar nuevo. Aparece la pantallaCambiar el punto de conexión VPN, donde se muestran los puntos de conexión de FactoryTalk Remote Access que tienen permisos de usuarioFTDSasignados.
- Seleccione el punto de conexión o dispositivo de FactoryTalk Remote Access al que desea conectarse. El controlador local debe tener una conexión de red a este punto de conexión para que sea visible para FactoryTalk Design Studio.
- El método de detección predeterminado para una nueva conexión VPN esLista/Rango de dispositivos. Para usar este método, debe agregar una dirección IP específica o un rango de direcciones IP en el campoLista/Rango de dispositivosde este cuadro de diálogo. Si no se conocen estas direcciones o prefiere una detección automática, cambie el Método de detección aTransmisión. La detección de transmisión busca todos los controladores disponibles conectados al punto de conexión seleccionado.
- Haga clic enAceptarpara agregar el nuevo punto de conexión. Volverá a la pantallaConfigurar controladores.
- SeleccioneCerrar.El nuevo punto de conexión aparece ahora en la listaEstablecer ruta de acceso del dispositivoy está disponible para todos los proyectos de la organización.
- Haga clic con el botón derecho en el punto de conexión y seleccioneConectaren el menú que aparece. Esto establece una conexión activa con el punto de conexión VPN de FactoryTalk Remote Access y aparece una lista de todos los controladores disponibles conectados a ese punto de conexión.
- Una vez conectado, expanda la lista para ver los controladores disponibles.
- Resalte el controlador cuya ruta de acceso desea establecer y seleccioneAceptarpara establecer la ruta de acceso. Ahora puede conectarse al controlador e implementar en él desde FactoryTalk Design Studio.
FactoryTalk Design Studio ya está configurado para comunicarse a través del punto de conexión de FactoryTalk Remote Access y ya ha establecido la ruta de acceso del controlador local.
Entregue su opinión