Anomalías conocidas de versiones anteriores
La lista identifica las anomalías conocidas en FactoryTalk Optix de versiones anteriores.
Use la información de identificación entre paréntesis para realizar un seguimiento de las anomalías en versiones futuras o como referencia al recibir ayuda del servicio de atención al cliente sobre un problema relacionado.
El miembro DINT de la etiqueta de alias UDT no muestra mín./máx. [5306346]
El miembro DINT de la etiqueta de alias UDT no muestra los valores mín./máx. Por ejemplo, tras importar etiquetas en línea, seguirán faltando los valores mín./máx. del miembro DINT. Para solucionarlo, asegúrese de que el valor
Habilitar propiedades extendidas
esté establecido en Verdadero
antes de importar etiquetas.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.0.
Las notificaciones de alarmas Logix no son compatibles a través del backplane EEC [5305119]
Las notificaciones de alarmas de Logix no funcionan cuando se utiliza un EEC con comunicación de backplane a un controlador Logix. Por ejemplo, los widgets de alarma no muestran actualizaciones de estado y los cambios como Habilitar/Deshabilitar no se reflejan en Optix. Evite usar alarmas basadas en el controlador en esta configuración o utilice un método de comunicación compatible.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.0.
Pérdida de memoria de PDF durante el cambio de pantalla [3147344]
Se produce una pérdida de memoria al cambiar entre la pantalla de inicio y la pantalla de PDF cada 3 segundos. Por ejemplo, la conmutación repetida durante 5 horas muestra un aumento gradual en el uso de memoria. Evite los cambios frecuentes u optimice las transiciones de pantalla.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.3.0.
Las etiquetas Codesys no se pueden importar con caracteres especiales en la ruta del proyecto [5439892]
Las etiquetas CODESYS no se pueden importar cuando el nombre del proyecto o la ruta de almacenamiento contienen caracteres especiales. Se muestran mensajes de error sobre la verificación incorrecta del certificado debido a un desajuste de huella digital y la incapacidad de conectarse a la estación. Asegúrese de que el nombre del proyecto y la ruta de almacenamiento no incluyan caracteres especiales.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.0.
Los metadatos del tipo de matriz de temporizador no se muestran durante la importación en línea [5276444]
Los miembros del tipo matriz de temporizador no muestran metadatos durante la importación en línea. Por ejemplo, después de habilitar las propiedades extendidas e importar etiquetas en línea, faltan los metadatos de los miembros de matriz de temporizador. Asegúrese de que los ajustes de configuración sean correctos y vuelva a importar las etiquetas.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.0.
Los caracteres especiales no se reconocen como sensibles a mayúsculas y minúsculas en las reglas de contraseña [4967372]
Algunos caracteres especiales, como ñ, ö y ä, no se reconocen como sensibles a mayúsculas y minúsculas en la ventana Establecer contraseña de proyecto cuando la regla para mezclar caracteres en mayúsculas y minúsculas está habilitada. Por ejemplo, si introduce ñ y Ñ, no se cumple la regla y el icono de error permanecerá en rojo. Utilice letras inglesas estándar para cumplir con las reglas de contraseña.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.0.
Incoherencia de entrada numérica en distintas plataformas para UInt64 e Int64 [4045878]
Las distintas plataformas muestran resultados incoherentes al introducir valores máximos para UInt64 e Int64 en controles numéricos. Por ejemplo, introducir
18446744073709551615
en UInt64 muestra 9223372036854775808
en Emulador/WebUI/Herramientas de tiempo de ejecución, pero se muestra correctamente en Terminal. Evite usar valores máximos para UInt64 e Int64 hasta que la incoherencia se resuelva.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.6.0.
Problema de asignación de derechos en la implementación de Kubernetes [5468202]
Cuando
FactoryTalk Optix
se implementa en un entorno de contenedor de Kubernetes utilizando la validación de derechos en línea, es posible que la implementación de Kubernetes se desinstale o elimine sin liberar correctamente el derecho al servidor de licencias.En tales casos, el derecho permanece asignado y no se libera automáticamente. Como resultado, cualquier nueva implementación que se cree en el mismo entorno podría no obtener el derecho necesario. Para resolver esta situación, póngase en contacto con el soporte técnico de Rockwell Automation para realizar una transferencia de derecho.
No se pueden agregar dibujos a un teclado desde la barra de herramientas del editor web de FactoryTalk Optix Studio [4099110]
Los iconos de la barra de herramientas para agregar dibujos como rectángulos, elipsis, líneas y polilíneas a un teclado no funcionan en el editor web de FactoryTalk Optix Studio. Para agregar un dibujo a un teclado en la
Vista del proyecto
, haga clic con el botón derecho en la pantalla y, a continuación, seleccione y seleccione el tipo de dibujo. Los iconos para dibujar formas con un teclado funcionan en el editor de escritorio de FactoryTalk Optix Studio.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.6.0.
Los mensajes de alarma de las alarmas definidas en objetos no se traducen al cambiar de configuración regional [4126439]
Cuando se define un objeto personalizado (type) que incluye definiciones de alarma, las instancias de ese tipo heredan las alarmas, pero los mensajes de alarma no se traducen al cambiar de configuración regional en la sesión.
Para asegurarse de que las traducciones funcionen correctamente, agregue definiciones de alarma manualmente antes de convertir el objeto en un tipo.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.6.0.
La página actual del PDF cambia cuando cambia el nivel de zoom [4048230]
En el cliente web de FactoryTalk Optix, al cambiar el nivel de zoom de un PDF, cambiará la página que se muestra en el visor.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.6.0.
La visualización de la opacidad puede ser inconsistente [3978370]
La opacidad del objeto gráfico puede parecer inconsistente si define la opacidad tanto en la hoja de estilos como en el objeto gráfico.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.6.0.
El dispositivo HMI se congela [4158258]
El dispositivo HMI puede congelarse si cambia el tamaño de la matriz de las etiquetas importadas en el proyecto. No modifique las dimensiones de matriz de las etiquetas importadas en FactoryTalk Optix. El tamaño debe coincidir con las dimensiones de la matriz de etiquetas definidas en el controlador.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.6.0.
Los vínculos dinámicos se convierten en No resueltos al arrastrar elementos de una biblioteca personalizada a la Vista del proyecto [4100971]
Los enlaces de datos no se conservan cuando apuntan a tipos o instancias fuera de su elemento primario. Actualice manualmente los enlaces de datos no resueltos.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.6.0.
La transferencia del proyecto de origen al servidor OPC interrumpe la comunicación con los clientes OPC [4184669]
Al descargar un proyecto en el servidor OPC cuando la opción
Transferir proyecto de origen
está seleccionada, se muestra un mensaje de advertencia sobre una configuración no válida o incompleta y la falta de comunicación con los clientes OPC. Reinicie manualmente la aplicación FactoryTalk Optix en tiempo de ejecución para reiniciar la comunicación con los clientes. Si se descarga el mismo proyecto en el mismo servidor y la opción Transferir proyecto de origen
no está seleccionada, no aparece ninguna advertencia y se establece la comunicación con los clientes.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.6.0.
No se puede conectar a determinados controladores Logix a través de ControlNet [3385425]
Al intentar conectarse a uno de los siguientes tipos de controlador a través de una red ControlNet:
- 1769-L35CRCompactLogix®
- 1768CompactLogix®
- 1768Compact GuardLogix®
No es posible realizar el enrutamiento a través de un módulo 1756-ENxT(R) para conectarse al controlador. Necesita usar uno de los siguientes módulos EtherNet/IP:
- 1756-ENBT
- 1756-EWEB
No se puede crear un proyecto en una carpeta de red
Al intentar crear un proyecto en una carpeta de red, se muestra un error que indica que
FactoryTalk Optix
no puede cambiar el nombre de la plantilla de proyecto.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.4.0.
El emulador no puede conectar el servidor InfluxDB a través de VPN [3350681]
Utilice las Herramientas en tiempo de ejecución para conectar el servidor de InfluxDB a través de VPN. A continuación, puede implementar el proyecto en el dispositivo seleccionado.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.4.0.
Es posible que los acordeones girados no aparezcan como estaba previsto [1891903]
No se admiten acordeones girados.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.4.0.
La aplicación no se inicia automáticamente después de cargar el proyecto cuando se ejecuta como servicio [3628522]
Una aplicación que finaliza después de cargar el proyecto con archivos de aplicación en FactoryTalk Optix Studio no se reiniciará automáticamente cuando se ejecute FactoryTalk Optix como servicio. Inicie manualmente el servicio en tiempo de ejecución o vuelva a implementar la aplicación.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.4.0.
No se puede implementar una aplicación cuando el script NetLogic está abierto [3545605]
La implementación de la aplicación se cancelará con el mensaje de error "No se puede preparar el archivo de origen del proyecto: copiar" si se abre algún script de NetLogic. Cierre el script e implemente de nuevo la aplicación.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.4.0.
Una imagen SVG avanzada con opacidad definida en el nivel de grupo no se muestra correctamente [3249226]
La opacidad aplicada a los subelementos de una imagen SVG avanzada no se muestra según lo esperado cuando se ejecuta en el emulador o en OptixPanel cuando se define en el nivel de grupo. Aplique la opacidad en el nivel de elemento para obtener los resultados esperados.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.4.0.
La retentividad del proyecto no funciona según lo esperado utilizando varios proyectos con el mismo nombre [3540833]
La retentividad del proyecto no funciona según lo esperado si se utilizan varios proyectos con el mismo nombre en diferentes ubicaciones. Asegúrese de que los proyectos tengan nombres únicos cuando utilice la retentividad.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.4.0.
Problemas de visualización del IDE al cambiar entre sesiones locales y RDP [2294982]
Es posible que aparezca una pantalla en blanco en el IDE de escritorio al alternar entre las sesiones de escritorio local y remoto.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.4.0.
Los caracteres Unicode se muestran incorrectamente [3863114]
Algunos caracteres Unicode chinos, japoneses y coreanos se muestran de forma incorrecta cuando se introducen en un cuadro de texto o una etiqueta conectados a etiquetas de los controladores Micro Logix 1400 o SLC-500 bajo el variador de controlador Micro.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
Evento MouseDoubleClick incompleto [3867487]
El evento MouseDoubleClick aún no está disponible para su configuración, pero lo estará en una versión futura.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
Método de entrada en japonés en OptixPanel [3892017]
La entrada numérica no aceptará la entrada adecuada hasta que se utilice el teclado virtual para cambiar el modo de entrada al japonés. Esto se puede lograr haciendo clic en cualquier campo de entrada de texto.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
Error al implementar un proyecto cuando la opción Transferir archivos de aplicación está seleccionada y falta la carpeta de archivos de aplicación [3887842]
Cuando se implementa o emula un proyecto y se selecciona Transferir archivos de aplicación, la implementación genera un error si faltan las carpetas de la aplicación. Cree el directorio de archivos de la aplicación manualmente y emule o implemente de nuevo el proyecto.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
Función de paso modificada de las propiedades extendidas booleanas en elementos de una matriz booleana o direccionamiento booleano de una variable escalar [3883369]
Si se borra o se quita EU/ST0/ST1 en un elemento de matriz booleana o direccionamiento booleano en una variable escalar, se elimina la anulación de EU/ST0/ST1 en el proyecto Logix. Optix no reconocerá EU/ST0/ST1 de la etiqueta principal hasta que se vuelva a importar a través de la importación en línea.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
La función de paso de propiedades extendidas a etiquetas de alias no se admite en .L5X [3877581]
Al importar propiedades extendidas mediante un archivo .L5X, las propiedades extendidas de alias no se importan correctamente y no se recuperarán en tiempo de ejecución.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
La función de paso de propiedades extendidas no vuelve al idioma local predeterminado [3875978]
Cuando se utilizan idiomas locales con la función de paso de propiedades extendidas, si no está disponible una traducción para el idioma local seleccionado en
FactoryTalk Optix
, el idioma local predeterminado no se recuperará del controlador.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
El teclado de idioma local Alt + (tecla) introduce letras mayúsculas para todas las teclas de caracteres no especiales [3868188]
Cuando se utiliza un teclado de idioma local dentro de
FactoryTalk Optix
Studio, devuelve caracteres especiales donde existan y devuelve caracteres en mayúsculas para el resto de las teclas.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
El agente MQTT no funciona si el nombre del proyecto incluye caracteres especiales [3854413]
Si el nombre del proyecto
FactoryTalk Optix
contiene caracteres especiales en el idioma local, el agente MQTT no se iniciará. Cuando utilice el agente MQTT incrustado, no utilice caracteres especiales en el nombre del proyecto.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
Las descripciones de nivel de bit de función de paso a través de las propiedades extendidas de Logix no se importan ni se muestran correctamente [3843855]
Las descripciones de nivel de bit de función de paso de las propiedades extendidas de Logix no se importan en línea y no se actualizan correctamente. Para evitarlo, asigne descripciones de nivel de bit a las instancias.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
Propiedades extendidas de Logix: las unidades de ingeniería no indican un fallo al escribir [3334127]
No se puede escribir en las propiedades extendidas de Logix. Los cambios en las unidades de ingeniería no indican un fallo de escritura.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.5.0.
Entregue su opinión