Anomalías conocidas de esta versión
La lista identifica las anomalías conocidas de la versión 1.8.x de
FactoryTalk® Optix™
.Use la información de identificación entre paréntesis para realizar un seguimiento de las anomalías en versiones futuras o como referencia al recibir ayuda del servicio de atención al cliente sobre un problema relacionado.
El modo de cifrado de secretos sigue sin estar disponible después del cambio de política de seguridad [5896834]
El modo de cifrado de secretos sigue sin estar disponible después de cambiar la opción Personalizar políticas de seguridad durante la reinstalación. Por ejemplo, si desactiva la opción durante la instalación inicial y, a continuación, la selecciona durante la reinstalación, Studio mantiene el modo de cifrado no disponible. Cambie el modo de cifrado editando el Registro de Windows.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.5.
Estructura alámbrica roja temporal en el tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix tras una edición en línea del controlador [5819194]
FactoryTalk Optix
tras una edición en línea del controlador [5819194]Los objetos de tiempo de ejecución
FactoryTalk Optix
muestran temporalmente una estructura alámbrica roja después de aceptar una edición en línea en el programa del controlador. Por ejemplo, el tiempo de ejecución deja de responder durante un breve período después de editar y aceptar cambios en el código del controlador. Para mitigar el problema, monitorice el comportamiento del tiempo de ejecución y aplique las ediciones solo durante periodos de funcionamiento no críticos.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.4.
El enlace de una etiqueta entera oculta los vínculos dinámicos a etiquetas de controlador [5822549]
Enlazar una etiqueta entera a una propiedad de un control booleano oculta los vínculos dinámicos de las etiquetas de controlador en la pantalla actual. Por ejemplo, cuando un valor entero mayor que 1 se enlaza a la propiedad Habilitado de un botón, los enlaces de visualización de etiqueta y texto no se actualizan correctamente. Enlace una etiqueta o expresión booleana a propiedades de control booleano.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.1.
Los caracteres latinos acentuados de las etiquetas de cadena de Micro800 no se muestran en Optix Panel [5895504]
Optix Panel no muestra determinados caracteres latinos acentuados de las etiquetas de cadena de Micro800. Por ejemplo, el carácter ç se muestra en el emulador, pero aparece en blanco en el panel. Utilice caracteres ASCII en las etiquetas de cadena de Micro800 en Optix Panel.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.8.0.
La reimportación de etiquetas en línea no muestra etiquetas de Micro800 a través de una conexión serie [5894323]
La reimportación de etiquetas en línea no muestra las etiquetas de Micro800 después de actualizar una conexión serie. Por ejemplo, la importación inicial muestra etiquetas, pero al seleccionar Actualizar se borra la lista de etiquetas. Cierre y vuelva a abrir el diseñador antes de volver a importar etiquetas.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.8.0.
La carga de archivos de interfaz de usuario web no indica tipos de archivo no válidos [5888272]
La interfaz de usuario web no indica cuándo un tipo de archivo cargado no es válido. Por ejemplo, la consola del navegador registra un tipo de archivo no válido, pero el tiempo de ejecución no muestra ningún mensaje. Compruebe la consola del navegador para identificar tipos de archivo no válidos.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.8.0.
La comunicación de PowerFlex® 755 se interrumpe sin indicación de error [5873169]
PowerFlex®
755 se interrumpe sin indicación de error [5873169]Las etiquetas de
PowerFlex
755 pueden dejar de actualizarse sin que se produzca un error de comunicación. Por ejemplo, una escritura de etiqueta actualiza la visualización local, pero no actualiza la unidad. Reinicie el terminal para restablecer la comunicación.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.8.0.
El límite de memoria en tiempo de ejecución de High Availability puede ser insuficiente para proyectos de gran tamaño [5901594]
High Availability
puede ser insuficiente para proyectos de gran tamaño [5901594]Es posible que los proyectos de gran tamaño implementados en un clúster de
FactoryTalk Optix
High Availability
no se inicien si los contenedores de tiempo de ejecución no tienen suficiente memoria asignada, incluso cuando FactoryTalk Optix
Studio informa de una implementación correcta. Es posible que el tiempo de ejecución se reinicie repetidamente y no esté disponible, sin que nunca se pueda acceder al cliente web.Para resolver el problema, aumente la memoria asignada tal y como se describe en la sección de solución de problemas del clúster de
High Availability
de la Guía de instalación de FactoryTalk Optix
.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.8.0.
Las etiquetas de PowerFlex 755 dejan de actualizarse durante el cambio de pantalla [5872857]
PowerFlex
755 dejan de actualizarse durante el cambio de pantalla [5872857]Las etiquetas de
PowerFlex
755 dejan de actualizarse durante el cambio de pantalla y provocan tiempos de espera de medición. Por ejemplo, con cuatro EOI conectadas a las mismas unidades, las etiquetas dejan de actualizarse en la EOI que escribe etiquetas. Reduzca el número de EOI conectadas a las mismas unidades para reducir los tiempos de espera.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.8.0.
La compilación de NetSolution falla después de la actualización [5827512]
Después de una actualización, la compilación de NetSolution falla cuando NetLogics contiene una declaración de FactoryTalk Optix.EdgeBrokerAddon. Por ejemplo, la compilación falla cuando un proyecto hace referencia a objetos inteligentes que la aplicación no utiliza. Quite la declaración de FactoryTalk Optix.EdgeBrokerAddon de NetLogics para compilar NetSolution.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.8.0.
La etiqueta PowerFlex InfoID permanece en fallo después de la reconexión del variador [5747728]
PowerFlex
InfoID permanece en fallo después de la reconexión del variador [5747728]La etiqueta cip.nameModel.InfoID permanece en estado de fallo después de restablecerse la conexión del variador. Por ejemplo, la etiqueta muestra una X roja mientras que otras etiquetas de
PowerFlex
se muestran con normalidad. Reinicie o vuelva a implementar la aplicación para restaurar el estado de la etiqueta.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.8.0.
Es posible que el estado de salud del variador PowerFlex no se actualice después de que cambie el estado del variador [5639284]
PowerFlex
no se actualice después de que cambie el estado del variador [5639284]Es posible que la etiqueta de Estado de salud del variador
PowerFlex
no se actualice en el tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix
después de que cambie el estado del variador cuando la tasa máxima de sondeo de la estación de dispositivo RA se establece en 2 segundos. Por ejemplo, es posible que la etiqueta siga mostrando Correcto
después de que el variador entre en estado de fallo. Para actualizar el estado de salud, establezca la tasa máxima de sondeo en 5 o 10 segundos, o reinicie el tiempo de ejecución.Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.8.0.
MQTT QoS 1 y QoS 2 retrasan la transmisión con cargas de eventos elevadas [5794058]
La transmisión MQTT con QoS 1 o QoS 2 puede experimentar retrasos con cargas de eventos elevadas. Por ejemplo, 1.000 variables cambiantes y 10 eventos pueden retrasar la entrega unos 10 segundos entre sistemas independientes de agente y cliente. Use QoS 0 para telemetría de gran volumen cuando los requisitos de entrega lo permitan.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.8.0.
Entregue su opinión