Anomalías corregidas en esta versión
La lista identifica las anomalías corregidas en
FactoryTalk Optix
1.8.x.La reproducción en bucle de vídeo puede congelar la interfaz del panel [5836467]
La reproducción de vídeo no se reinicia cuando se reproduce en bucle y puede congelar la interfaz del panel. Por ejemplo, un vídeo MP4 termina la reproducción y, a continuación, la interfaz deja de responder. Actualice el software del panel para restaurar la reproducción en bucle de vídeo y la capacidad de respuesta de la interfaz.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.8.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.5.
La importación de etiquetas de un controlador fuera de línea no muestra las etiquetas UDT locales [5732987]
La importación de etiquetas de un controlador fuera de línea no muestra algunas etiquetas locales en los tipos de datos definidos por el usuario. Por ejemplo, las etiquetas UI_Stat de las instancias de _STD_CM_InAnlg no se muestran durante la importación fuera de línea. Importe las etiquetas en línea para incluir estas etiquetas locales.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.8.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.3.
Los valores de las etiquetas Modbus para UINT64 y DOUBLE son incorrectos [5731338]
Las etiquetas Modbus configuradas como UINT64 o DOUBLE devuelven valores de registro incorrectos. Por ejemplo, cuatro etiquetas UINT16 devuelven el valor UINT64 esperado cuando se combinan con un evaluador de expresiones. Utilice cuatro etiquetas UINT16 y un evaluador de expresiones para los valores UINT64. Utilice código NetLogic compatible para convertir valores DOUBLE.
Esta anomalía se corrigió en la versión 1.8.0.
Esta anomalía se identificó por primera vez en la versión 1.7.3.
Entregue su opinión