Requisitos del sistema de High Availability
Enumera los requisitos de hardware, software y red para implementar
FactoryTalk® Optix™
High Availability
.Resumen de requisitos
Revise estos requisitos de hardware, software y red antes de comenzar la instalación.
Requisito | Detalles |
|---|---|
Diseño del clúster | Exactamente tres nodos de clúster de Ubuntu, cada uno en una máquina física independiente. |
Requisitos de la estación de trabajo de administración de Windows | Una estación de trabajo necesaria para High Availability Manager. Consulte Estación de trabajo de administración de Windows. |
Redes | Las tres direcciones IP de los nodos del clúster y la IP virtual (VIP) deben estar en la misma red local, conectadas al mismo interruptor físico o VLAN, sin ningún router entre ellas, porque la conmutación automática por error no funciona a través de routers. Reserve una dirección IP libre adicional para la VIP. |
Sincronización de hora | Todos los nodos del clúster deben usar los mismos orígenes NTP aprobados, con la sincronización de hora activa antes del aprovisionamiento. Los relojes de los nodos no deben diferir en más de 1 segundo; no continúe si algún nodo no está sincronizado o difiere en 5 segundos o más. 10 segundos es un máximo absoluto solo para uso en laboratorio. |
Dependencias críticas | Conectividad SSH desde la estación de trabajo de administración de Windows a los tres nodos del clúster, configuración de IP estática en cada nodo, configuración de puertos coincidente entre el clúster y su proyecto, y la contraseña de administrador que estableció durante la instalación. |
CONSEJO:
Si no está seguro de si la red cumple con este requisito, consulte con el administrador de red antes de comenzar.
Estación de trabajo de administración de Windows
La estación de trabajo de administración de Windows debe cumplir estos requisitos de red:
- La estación de trabajo de administración de Windows debe tener una conexión a Internet.
- El puerto22debe estar disponible para el aprovisionamiento basado en SSH.
- El puerto6443debe estar disponible para la comunicación de la API de Kubernetes conkubectl.
- El puerto443debe estar disponible para las descargas HTTPS dehelm.exeykubectl.exe.
La estación de trabajo de administración de Windows debe incluir estas herramientas.
Herramienta | Versión | Finalidad |
|---|---|---|
Windows PowerShell | 5.1 o PowerShell 7+ | Funcionalidad del administrador de ejecución. |
Cliente OpenSSH | Integrado en Windows 10 o Windows 11 | Conectarse a los nodos del clúster de Ubuntu a través de SSH. |
kubectl | Compatible con K3s v1.34.6 | Administrar e inspeccionar el clúster de Kubernetes. Se instala automáticamente mediante High Availability Manager. |
Helm | 3.x | Implementar los gráficos del clúster. Se instala automáticamente mediante High Availability Manager. |
FactoryTalk Optix Studio | 1.8.0 o posterior | Crear e implementar su proyecto de FactoryTalk Optix en el clúster. |
Nodos de clúster de Ubuntu
Cada nodo del clúster debe cumplir estos requisitos.
Requisito | Detalles |
|---|---|
Sistema operativo | Ubuntu 22 (64 bits) |
RAM | Mínimo 3 nodos con 4 vCPU y 8 GB de RAM, se recomiendan 3 nodos con 4 vCPU y entre 10 y 16 GB de RAM |
Espacio en disco | Mínimo 50 GB por nodo (para el SO, K3s, los datos de la aplicación y los registros de auditoría) |
Dirección IP | Dirección IP estática, en el mismo segmento de red que los otros nodos del clúster y la VIP |
Cuenta de usuario | Una cuenta de usuario con privilegios de sudo |
Acceso a Internet | Necesario para descargar K3s y otros paquetes necesarios durante la instalación |
Servidor SSH | openssh-server debe estar instalado y en ejecución. HA Manager se conecta a cada nodo a través de SSH durante la instalación. |
IMPORTANTE:
Si restaura, reinicia, suspende/reanuda o realiza una recuperación de red en una VM de nodo, compruebe la sincronización horaria en todos los nodos del clúster antes de continuar con el aprovisionamiento.
Los clientes siempre se conectan a la VIP para acceder a la aplicación
FactoryTalk Optix
, nunca a la dirección IP de un nodo individual.High Availability
System requirements
Ubuntu Server 22.04 LTS
Kubernetes
Windows management workstation
Helm
kubectl
VIP
SSH
Entregue su opinión