Herramientas opcionales para IntelliSense
FactoryTalk®Optix™
permite expandir las características, propiedades y eventos de algunos objetos incorporados a través de IntelliSense, una herramienta de NetLogic que consiste en una ayuda para completar código C# disponible a través de un editor, como Visual Studio o Visual Studio Code.Instalar y configurar Visual Studio o Instalar y configurar Visual Studio Code en su dispositivo.
IMPORTANTE:
Aunque puede editar un archivo de objeto sin conexión mediante Notepad++, los accesorios de IntelliSense solo funcionan en los editores Visual Studio o Visual Studio Code.
- Si utilizaFactoryTalk®Optix™versión 1.4.0 o posterior, instale los SDK de .NET en el dispositivo para habilitar la instalación e implementación de IntelliSense NetLogic.
- En el dispositivo de diseño, instale elSDK de .NET 8.0, de acuerdo con la arquitectura del dispositivo.
- En el dispositivo en el que se implementa la aplicación, instale.NET Runtime (Windows), según la versión del dispositivo.
CONSEJO: Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el SDK de .NET, consulte la documentación en línea. - Para editar el objeto, enFactoryTalk®Optix Studio™seleccione el
en la parte superior de la pantalla.Se abrirá una ventana de diálogo. - Seleccione suEditor de código preferido: Visual Studio o Visual Studio Code.
- En el panelVista del proyecto, vaya aMainWindowy agregue unaEtiqueta.Se crea la etiquetaEtiqueta1.
- Cambie el nombre deEtiqueta1aMyLabel.
- Para agregar un NetLogic de tiempo de ejecución o de diseño, seleccione o , según cuándo desee utilizar el NetLogic: en tiempo de ejecución o en tiempo de diseño.Se crea un objeto NetLogic (por ejemplo, un NetLogic denominadoRuntimeNetLogic1) en el panelVista del proyectode su proyecto.
- Haga doble clic en el NetLogicNetlogicDeTiempoDeEjecución1.Se abre el NetLogic en el editor de código.
- En Visual Studio o Visual Studio Code, enInsert code to be executed when the user-defined logic is started, escribaLabel myLabel = Owner.Get<Label>("MyLabel");.
- PresioneEntrarpara agregar una nueva línea y comenzar a escribirmyLabel..IntelliSense solicita los métodos, propiedades y eventos disponibles paramyLabel.abriendo un menú desplegable.
- Seleccione el método, la propiedad o el evento que desea agregar a la personalización de suEtiqueta, junto con la sintaxis, el tipo de datos o los argumentos relacionados.
Entregue su opinión