Varias instalaciones de FactoryTalk Optix Studio en un solo dispositivo
En un mismo dispositivo, pueden coexistir varias versiones de instalaciones de
FactoryTalk®Optix Studio™
: las instalaciones más recientes no sustituyen automáticamente a las más antiguas.Un dispositivo puede tener varias instancias de
FactoryTalk®Optix Studio™
simultáneas almacenadas en carpetas independientes nombradas a partir del número de versión en el repositorio .
IMPORTANTE:
Se pueden ejecutar más instalaciones de
FactoryTalk®Optix Studio™
al mismo tiempo.Se instalan varias interfaces de red VPN junto con sus instalaciones relacionadas de
FactoryTalk®Optix Studio™
.
CONSEJO:
Si intenta abrir el mismo proyecto en otra instancia de
FactoryTalk®Optix Studio™
, aparecerá una advertencia que impedirá que pueda abrirla: El proyecto comparte el mismo nombre que otro proyecto actualmente abierto en una instancia diferente de FactoryTalk Optix Studio
.- Para iniciar sesión en GitHub desde cada instancia deFactoryTalk®Optix Studio™, seleccione .
- Cuando ya no necesite una instancia deFactoryTalk®Optix Studio™, desinstálela junto con las interfaces de red VPN relacionadas.
- Cuando instale una versión más reciente deFactoryTalk®Optix Studio™, un cuadro de diálogo le pide que seleccione si desea sobrescribir las instalaciones anteriores.
Entregue su opinión