Iniciar FactoryTalk Optix Studio Pro
Una vez que se haya asignado un derecho, puede iniciar
FactoryTalk®Optix Studio™
Pro desde su escritorio o desde un explorador web, teniendo las funciones Pro habilitadas de cualquier manera.
CONSEJO:
Puede usar
FactoryTalk®Optix Studio™
Pro si se le ha asignado un derecho o se le ha concedido un período de prueba de 90 días.- Iniciar:FactoryTalk®Optix Studio™Pro desde el escritorioCONSEJO: A pesar de que el icono de la aplicación en el escritorio permanece sin cambios, las características Pro se mostrarán tras el inicio de sesión válido del usuario y la asignación de derechos.
- Desde el menúIniciode Windows, empiece a escribirFactoryTalk Optix Studioo haga doble clic en el icono deFactoryTalk®Optix Studio™en el escritorio.
- Cuando se abra la aplicación, si no ha iniciado sesión, seleccioneIniciar sesiónen la barra superior e inicie sesión con las credenciales de su cuenta de MyRockwellAutomation.
- Si ha realizado algún cambio en sus derechos mientras trabajaba conFactoryTalk®Optix Studio™, reinicie la aplicación.
- Inicie:FactoryTalk®Optix Studio™Pro desde un explorador web
- Acceda a la página de destino deFactoryTalk®Optix™. Consulte Página de destino de FactoryTalk Optix.
- Autentíquese según sea necesario.
- En la página de destino deFactoryTalk®Optix™, seleccioneAbrir en el explorador.CONSEJO:Si no tiene un derecho paraFactoryTalk®Optix Studio™Pro, se abre un cuadro de diálogo donde se muestraDerecho necesario.Complete elNombre, elCorreo electrónicoy laDescripcióny, a continuación, seleccioneEnviar.Recibirá un correo electrónico para conceder un derecho de prueba cuando la solicitud se haya aprobado. La aprobación puede tardar hasta 24 horas. Puede descargar e instalar la versión de escritorio deFactoryTalk®Optix™hasta que se apruebe su derecho deFactoryTalk®Optix™Pro. Cuando el derecho esté disponible, repita los pasos anteriores.
- SeleccioneContinuarpara iniciarFactoryTalk®Optix Studio™CONSEJO:SeleccioneCancelarpara mantener abierta la página de destino deFactoryTalk®Optix™.Para abrir automáticamenteFactoryTalk®Optix Studio™Pro desde su última sesión, seleccione el avatar con sus iniciales en la esquina superior derecha de la página de destino y, a continuación, enConfiguración, seleccioneAbrir automáticamente el último espacio de trabajo utilizadoy elijaGuardar.CONSEJO: Cuando inicieFactoryTalk®Optix Studio™Pro desde un explorador, se iniciará automáticamente la próxima vez que abra la página de destino deFactoryTalk®Optix™.
Entregue su opinión