Instalar Herramientas de tiempo de ejecución en dispositivos Windows
Una vez que haya descargado el paquete de instalación de las Herramientas de
FactoryTalk® Optix™
Runtime, instale las Herramientas de tiempo de ejecución.
IMPORTANTE:
Si el dispositivo de tiempo de ejecución no está conectado a Internet, no podrá descargar el paquete de instalación desde la página de destino de
FactoryTalk® Optix™
. Descargue el paquete de instalación en un dispositivo en línea y, a continuación, transfiéralo al dispositivo de tiempo de ejecución mediante una unidad USB.- Una vez completada la descarga, en la carpeta de descarga, seleccioneAbrir.
- Haga doble clic en el archivo.exede Herramientas deFactoryTalk® Optix™Runtime y complete el proceso de instalación.El Servicio de actualización de la aplicaciónFactoryTalk® Optix™y la instalación deEntitlement Manager de FactoryTalk® Optix™.
- Si el proyecto incluye una base de datos ODBC vinculada a un servidor MySQL, instale un paquete adicional delConector ODBC de MySQLque puede descargar desde la página de productos de Microsoft.
- Si el proyecto incluye una base de datos ODBC vinculada a un servidor SQL, instale un paquete adicional delControlador ODBC 17 para SQL Serverque puede descargar desde la página de productos de Microsoft.
- Para instalarFactoryTalk® Optix™Studio, Herramientas de tiempo de ejecución de Windows o ambos en modo silencioso, ejecute los siguientes scripts en el terminal del símbolo del sistema de Windows reemplazando el marcador de posición<version>según corresponda.FTOptixStudioSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTermsFactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTermsEl modo silencioso es útil si no desea interactuar con el script y para varias automatizaciones.
Runtime Tools
Windows installation
silent mode
ODBC Database
Entregue su opinión