Transferir un derecho de FactoryTalk Optix Runtime

Transfiera un derecho de
FactoryTalk® Optix™
Runtime a otro dispositivo si tiene que reemplazar el dispositivo de tiempo de ejecución.
IMPORTANTE: Solo debe transferir un derecho cuando necesite moverlo por motivos técnicos u organizativos. El número máximo de transferencias de derechos al mes es 2. Si requiere una tercera transferencia en el mismo mes, contacte con el soporte de software.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal