Derechos de tiempo de ejecución de Docker

Los derechos de tiempo de ejecución de Docker admiten el funcionamiento con licencia de
FactoryTalk® Optix™ Runtime
en implementaciones de contenedores de Docker.

Información general

FactoryTalk® Optix™ Runtime
admite la gestión de derechos para implementaciones de contenedores de Docker en Ubuntu 22.04. Este contexto de derechos se aplica a las instancias de Runtime que se ejecutan dentro de contenedores de Docker.
Las implementaciones de tiempo de ejecución de Docker admiten modelos de derechos en línea y fuera de línea. El modelo de implementación determina si el contenedor valida un derecho a través de servicios web de derechos o utiliza un valor de derecho fuera de línea de un host con un derecho activado.
En las implementaciones en línea, el contenedor usa un número de serie de derecho en la variable de entorno
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
. Este valor activa el mecanismo de derechos Call Home para el contenedor en ejecución. Para obtener más información, consulte Mecanismo de derechos de Call Home.

Contexto de derechos

El contexto de derechos de Docker vincula un contenedor en ejecución a un derecho de tiempo de ejecución válido.
En las implementaciones en línea, el contenedor se comunica con los servicios web de derechos para bloquear el derecho especificado.
El contenedor actualiza el bloqueo de derechos a intervalos regulares y desbloquea el derecho cuando el tiempo de ejecución se detiene normalmente.
Si se produce un error en la conexión del servicio web de derechos después de que se haya realizado correctamente el bloqueo de derechos, comienza un período de gracia de siete días.
En las implementaciones fuera de línea, el derecho se activa en el host y el contenedor usa el valor de derecho fuera de línea correspondiente al inicio. Este modelo admite sistemas que no mantienen una conexión con los servicios web de derechos.

Consideraciones de implementación

Las implementaciones de Docker requieren un derecho válido para el tiempo de ejecución continuo. Sin un derecho válido, la aplicación se detiene después de 120 minutos.
Utilice el modelo de derechos en línea para los sistemas conectados. Utilice el modelo de derechos fuera de línea cuando el host no mantenga acceso a Internet.
Utilice este contexto de derechos solo para implementaciones de tiempo de ejecución que se ejecutan en contenedores de Docker. Los contenedores no admiten el motor de presentación nativo. Utilice un motor de presentación web si la aplicación requiere una interfaz gráfica.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal