Mecanismo de licencia de Call Home

El mecanismo de licencia de Call Home consta de un esquema de derechos disponible solo para
FactoryTalk®Optix
Runtime que se ejecute en tiempo contenedores Docker.
FactoryTalk®Optix
Runtime se puede ejecutar en contenedores Docker de Ubuntu 22.04.
El número de serie del derecho se inserta en el contenedor Docker como una variable de entorno denominada
FTOPTIX_ENTITLEMENT_SERIAL_NUMBER
. Esta variable activa el mecanismo Call Home.
El flujo de derecho se produce de la siguiente manera:
  1. El contenedor Docker llama a API web de derechos específicas para bloquear el derecho especificado.
  2. Si la solicitud de bloqueo se realiza correctamente, el contenedor Docker actualiza periódicamente el bloqueo del derecho cada 30 minutos.
  3. El contenedor Docker desbloquea el derecho tras la finalización del tiempo de ejecución para que esté disponible para su transferencia.
CONSEJO: Si el contenedor Docker no desbloquea el derecho tras la terminación, proceda con la transferencia del derecho de forma manual. Esta situación puede ocurrir cuando el tiempo de ejecución se detiene de forma inesperada.
Si el contenedor Docker transfiere el derecho bloqueado durante el tiempo de ejecución, este último recibe una notificación de transferencia después de la siguiente actualización del bloqueo del derecho.
Un período de gracia de siete días comienza solo si la conexión con la API web de derechos se pierde después de un bloqueo del derecho.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal