Arquitectura de FactoryTalk Optix

En esta sección se describen los componentes de
FactoryTalk®Optix
.
La arquitectura de
FactoryTalk®Optix
incluye:

El sistema
FactoryTalk®Optix

  • FactoryTalk
    : Plataforma de servicios en línea desde la que puede acceder a las soluciones Software como servicio (SaaS) basadas en la nube de Rockwell Automation para crear sus organizaciones y diseñar, construir y mantener sus activos.
    Las soluciones SaaS basadas en la nube están incluidas en
    FactoryTalk®Hub
    en forma de iconos. Cuando un nuevo usuario acceda a
    FactoryTalk®Hub
    , se le concederá un período de prueba de 90 días para usar
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro.
  • FactoryTalk Optix Studio
    : Editor de diseño instalado localmente que está disponible sin coste.
    FactoryTalk®Optix
    Studio proporciona herramientas de edición para el diseño de HMI. No se necesita ninguna activación ni derecho.
    CONSEJO:
    FactoryTalk®Optix
    Studio también se conoce como
    FactoryTalk®Optix
    Studio Standard.
    CONSEJO: Consulte Configuración de FactoryTalk Optix Studio para instalar
    FactoryTalk®Optix
    Studio.
  • FactoryTalk Optix Studio con derechos Pro
    : Editor de diseño habilitado para la nube que se puede ejecutar en un explorador web o como aplicación instalada localmente.
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro requiere una suscripción basada en un derecho de usuario.
    El derecho Pro permite la activación de un editor basado en explorador web y proporciona soporte técnico y funciones que requieren una conexión en la nube, como la integración de un repositorio de código basado en la nube, el control de versiones alojado en la nube, la implementación remota que requiere FactoryTalk Remote Access y la colaboración multiusuario.
    CONSEJO: Consulte Derechos de FactoryTalk Optix Studio Pro para instalar
    FactoryTalk®Optix
    Studio con derechos Pro.
    IMPORTANTE:
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro y Herramientas de
    FactoryTalk®Optix
    Runtime requieren respectivamente un derecho que debe asignarse a una organización.
    Los derechos de
    FactoryTalk®Optix
    Studio Pro se asignan a los usuarios de la organización, mientras que los derechos de Herramientas de
    FactoryTalk®Optix
    Runtime se asignan a los dispositivos en los que están instalados.
  • Aplicación FactoryTalk Optix
    : Consta de dos componentes principales:
    • Proyecto
      : Representa el diseño y la configuración de la aplicación.
    • Tiempo de ejecución
      : El entorno de tiempo de ejecución en el que se ejecuta su aplicación.
    FactoryTalk®Optix
    Studio le permite crear su aplicación combinando su proyecto con el tiempo de ejecución adecuado. La elección de Tiempo de ejecución depende del dispositivo de destino, por ejemplo, x86 o ARM, y del sistema operativo, Windows o Linux.
  • Herramientas de tiempo de ejecución de FactoryTalk Optix
    : Debe instalar el paquete Herramientas de tiempo de ejecución en el dispositivo de destino para permitir la administración de derechos y la implementación de aplicaciones. Este paquete incluye dos componentes:
    • Servicio de actualización de la aplicación
      : Servicio que se ejecuta en segundo plano y que permite a
      FactoryTalk®Optix
      Studio conectarse al dispositivo de destino e implementar la aplicación.
    • Administrador de derechos
      : Aplicación que gestiona derechos de
      FactoryTalk®Optix
      .
    IMPORTANTE:
    Las Herramientas de tiempo de ejecución ya están integradas en OptixPanels™ y EEC (Embedded Edge Computes, cálculos de flancos integrados).
    Debe descargar, instalar y activar las Herramientas de tiempo de ejecución para dispositivos Windows y Linux.
    CONSEJO: Consulte Tamaño de tiempo de ejecución y los subcapítulos relacionados para obtener más información sobre este asunto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal