Versiones
Puede descargar versiones anteriores o la versión de software más reciente, Herramientas de tiempo de ejecución y ver las notas de la versión del software.
Para acceder a la sección
Versiones
de la página de destino de
FactoryTalk® Optix™
:- Seleccione la pestañaVersiones.
Última versión
- Abrir en el explorador: Abra la última versión deFactoryTalk® Optix™.
- Descargar: Descargue la última versión deFactoryTalk® Optix™.
Versiones, betas, Herramientas de tiempo de ejecución
Acceda a versiones anteriores y actuales de
FactoryTalk® Optix™
, así como a las Herramientas de tiempo de ejecución. Puede descargar las Herramientas de tiempo de ejecución y cualquier versión de
FactoryTalk® Optix™
o abrir versiones en un explorador.- Seleccione:
- Versiones: Vea una tabla con una lista de todas las versiones de software.
- Herramientas de tiempo de ejecución: Vea una tabla con una lista de todas las versiones de Herramientas de tiempo de ejecución.
- EnBuscar, desplácese hasta el número de versión o introdúzcalo.
- Junto a la versión, seleccione una de las siguientes opciones:
- Abrir en el explorador: La versión o la versión beta deFactoryTalk® Optix™se abre en un explorador.
- Descargar: Descargue la versión o la versión beta.
Notas de la versión
Acceda a las notas de la versión de
FactoryTalk® Optix™
para obtener más información sobre las características del sistema, las notas de las aplicaciones y cualquier información sobre anomalías relacionada con la versión actual.- Notas de la versión: Ver las notas de la versión actual.
- Registro de cambios: Vea o descargue una lista completa de correcciones y cambios en cada versión.
Entregue su opinión