Crear un cuadro de lista

Cree un cuadro de lista que le permita alternar entre los objetos Motor y Klin.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles de datos
    Cuadro de lista
    .
  2. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre
    Modelo
    y
    ProjectName
    Modelo
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. Expanda la propiedad
    Modelo
    del cuadro de lista y cree un vínculo dinámico entre la propiedad
    ItemKind
    y
    Tipos
    ObjectTypes
    Objeto
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal