Agregar pantallas

Agregue tipos de pantalla y configure objetos secundarios para mostrar diferentes elementos de la interfaz.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Pantallas
    y seleccione
    Nuevo
    Pantalla
    tres veces.
  2. Agregue una variable ScreenId a cada objeto de pantalla:
    CONSEJO: Las variables ScreenId son necesarias para el NetLogic Cambiar página desde etiqueta que agregará más adelante.
    1. En
      Vista del proyecto
      , seleccione la pantalla que desee editar.
    2. En
      Propiedades
      , en la parte superior, seleccione
      Icono Agregar en gris
      y elija
      Variable
      .
    3. Pase el cursor por encima del nombre de la variable, seleccione
      Icono Editar
      y escriba
      ScreenId
      .
    4. Asegúrese de que el tipo de variable sea
      Int32
      .
    5. Introduzca un valor entero único y positivo.
      Por ejemplo, introduzca lo siguiente para cada pantalla:
      Asignación de ScreenId
      Pantalla
      Valor de ScreenId
      Screen1
      1
      Screen2
      2
      Screen3
      3
  3. Agregue elementos secundarios a los objetos de pantalla.
    Por ejemplo, agregue un rectángulo y una etiqueta. Para obtener más información, consulte Objetos gráficos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal