Agregar un cuadro de número
Cree una variable y un cuadro de número para controlar el valor que determina si se muestra un panel o no.
CONSEJO:
En lugar de agregar una variable y un cuadro de número, puede configurar un variador de comunicación e importar un valor de variable desde un controlador. Para obtener más información, consulte Variadores de comunicación.
- Agregue y configure una variable para el valor del cuadro de número:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enModeloy seleccione .
- EnPropiedades, haga clic con el botón derecho enVariable 1y seleccione .CONSEJO: En lugar de utilizar un evento de cambio, también puede configurar un evento de transición. Para obtener más información sobre los eventos, consulte Eventos.
- Agregue un cuadro de número y vincule el valor del cuadro de número con la variable:
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, cree un vínculo dinámico entreValory .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión