Crear un medidor lineal

Cree un medidor lineal que muestre la temperatura.
  1. En
    Propiedades
    , haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Medidor lineal
    .
  2. En
    Propiedades
    , establezca el valor de la variable
    Editable
    en
    Falso
    .
  3. Cree una variable:
    1. En
      Propiedades
      , en la parte superior, seleccione
      Icono Agregar en negro
      y seleccione
      Variable analógica
      .
    2. Cree un vínculo dinámico complejo entre la propiedad
      VariableAnalógica1
      y la variable
      VariableAnalógica1
      real mediante el modo de vinculación.
      Configuración de vínculo dinámico para VariableAnalógica1 con el menú Modo EU expandido y la opción Localizar seleccionada.
      Vínculo dinámico
      ProjectName
      Modelo
      VariableAnalógica1
      Modo EU
      Localizar.
    3. Cree un vínculo dinámico entre
      Límite bajo
      y
      ProjectName
      Modelo
      VariableAnalógica1
      EURange
      Límite bajo
    4. Cree un vínculo dinámico entre
      Límite alto
      y
      ProjectName
      Modelo
      VariableAnalógica1
      EURange
      Límite bajo
    5. Establezca
      Restringir
      en
      Verdadero
      .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  4. Vincule el alias de la variable:
    1. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Valor
      y
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      MedidorLineal1
      VariableAnalógica1
      .
    2. Cree un vínculo dinámico entre
      Valor mínimo
      y
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      MedidorLineal1
      VariableAnalógica1
      EURange
      Bajo
      .
    3. Cree un vínculo dinámico entre
      Valor máximo
      y
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      MedidorLineal1
      VariableAnalógica1
      EURange
      Alto
      .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal