Configurar controles de temperatura

Cree objetos de etiqueta, cuadro de texto y medidor lineal para visualizar y controlar la variable de temperatura.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga doble clic en
    Page1 (type)
    .
    Page1 (type) se abre en el editor.
  2. Haga clic con el botón derecho en
    Page1 (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Etiqueta
    .
  3. En
    Propiedades
    , establezca
    Texto
    en
    Temperature:
    .
  4. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Page1 (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Cuadro de texto
    .
  5. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre la propiedad
    Texto
    y la variable
    Temperature
    .
    CONSEJO: Puede crear el vínculo dinámico colocando la variable
    Temperature
    de
    Vista del proyecto
    en la propiedad del valor
    Texto
    de
    Cuadro de texto
    en
    Propiedades
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  6. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Page1 (type)
    y seleccione
    Nuevo
    Controles base
    Medidor lineal
    .
  7. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre
    Valor
    y la variable
    Temperature
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  8. En el editor, organice los objetos según sus preferencias.
Controles de temperatura en la esquina superior derecha
La interfaz de usuario muestra un control deslizante de temperatura, un cuadro de número, un interruptor de conmutación y un LED en el centro sobre un fondo de cuadrícula.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal