Asociar el estado del LED al estado del interruptor

Encienda y apague el objeto LED con el interruptor.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    LED1
    .
  2. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre
    Activo
    y
    ProjectName
    UI
    Pages
    Page1 (type)
    Interruptor1
    Activo
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Alternar LED
La interfaz de la aplicación muestra el LED en estado apagado, con el interruptor de conmutación desactivado y el indicador LED como un círculo rojo vacío.
La interfaz de la aplicación muestra el LED en estado encendido, con el interruptor de conmutación activado y el indicador LED como un círculo rojo relleno.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal