Configurar una cuadrícula de alarmas

Agregue una tabla que muestre el estado de las alarmas en tiempo real.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En , busque
    Alarm Grid
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre la
    Cuadrícula de alarmas
    a
    Page2 (type)
    en
    Vista del proyecto
    .
    CuadrículaDeAlarmas1
    aparece en
    Page2 (type)
    .
  4. Seleccione
    Cerrar
    .
  5. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    CuadrículaDeAlarmas1
    .
  6. En
    Propiedades
    , establezca
    Alineación horizontal
    en
    Estirar
    .
    El objeto ajusta su ancho al contenedor en tiempo de ejecución.
CuadrículaDeAlarmas1 en Page2
Interfaz de cuadrícula de alarmas con columnas para sello de hora, nombre, variable de origen, mensaje, estado activo, reconocido, confirmado y gravedad. Debajo de la cuadrícula se muestran cuatro botones etiquetados como Reconocer, Reconocer todas, Confirmar y Confirmar todas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal