Configurar un widget para mostrar las alarmas registradas

Agregue un widget que muestre datos históricos sobre las alarmas en tiempo de ejecución.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En , busque
    Alarm History Grid with filter
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre la
    Cuadrícula de historial de alarmas con filtro
    a
    Page3 (type)
    en
    Vista del proyecto
    .
  4. Seleccione
    Cerrar
    .
  5. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    FilteredAlarmHistoryGrid1
    .
  6. En
    Propiedades
    , establezca
    Alineación horizontal
    en
    Estirar
    .
    El objeto ajusta su ancho al contenedor en tiempo de ejecución.
  7. Cree un vínculo dinámico entre
    RegistradorDeEventosDeAlarmas
    y
    ProjectName
    Registradores
    RegistradorDeEventosDeAlarmas1
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Cuadrícula del historial de alarmas filtradas con filtro en Page3
La interfaz de alarmas muestra columnas para sello de hora, nombre, variable de origen, mensaje, estado activo, reconocido, confirmado y gravedad. La interfaz incluye filtros de fecha y hora y un botón de actualización.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal