Ejecutar un comando de la CLI
Ejecute un comando de la interfaz de línea de comandos (CLI).
Instale
FactoryTalk Optix Studio
. Consulte Guía de instalación de FactoryTalk Optix.- Para ejecutar un comando de la CLI
- Abra el símbolo del sistema.
- En el símbolo del sistema, introduzca"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\seguido de los comandos y parámetros disponibles.version\FTOptixStudio"Dondeversiones el directorio que representa la versión deFactoryTalk Optix Studioinstalada en su sistema.Para obtener más información sobre los comandos y parámetros disponibles, consulte Comandos de la CLI.CONSEJO:Los siguientes comandos asumen que se instalóFactoryTalk Optix Studioen la ubicación predeterminada. Si ha seleccionado una ubicación personalizada para la instalación deFactoryTalk Optix Studio, modifique las rutas según corresponda.Para acortar los comandos e invocar el ejecutable conFTOptixStudio, agregue una variable de entorno del sistema o navegue hasta el directorio de instalación deFactoryTalk Optix Studio.Por ejemplo, introduzca"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\para mostrar un resumen de los comandos disponibles en el símbolo del sistema.version\FTOptixStudio" --help
Se ejecuta el comando de la CLI. Es posible que se muestre la interfaz gráfica de usuario (GUI) para algunos comandos.
Cuando finalice la ejecución del comando, es posible que vea los siguientes códigos de salida:
Código de salida | Descripción |
|---|---|
0 | Operación completada correctamente. |
-1 | Error en la operación. |
Entregue su opinión