Comando de la CLI: new
Utilice el comando
new
para crear un proyecto.Sintaxis
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" new project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=template
] [--main-window-width==width
] [--main-window-height==height
] [-l | --in-project-location] [--silent] [-u | --user-defined-templates] [-d, --default-template-dimensions]Parámetro | Importancia | Descripción |
|---|---|---|
version | Obligatorio | Nombre de carpeta que refleja la versión instalada de FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_create | Obligatorio | Nombre del proyecto. |
path | Obligatorio | Ubicación del proyecto. |
-e o --encrypt-secrets | Opcional | Cifre los secretos del proyecto. |
--template= template | Opcional | Nombre de la plantilla que se utilizará en el proyecto. Los valores permitidos para template son:
|
--main-window-width= width | Opcional | Ancho de la ventana principal en píxeles. El ancho predeterminado es 400 píxeles |
--main-window-height= height | Opcional | Altura de la ventana principal en píxeles. La altura predeterminada es 400 píxeles |
-l o --in-project-location | Opcional | Cree el proyecto directamente en path |
--silent | Opcional | Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema. |
-u, --user-defined-templates | Opcional | La plantilla de proyecto es una plantilla definida por el usuario |
-d, --default-template-dimensions | Opcional | Utilice las dimensiones predeterminadas de la plantilla al crear el nuevo proyecto. |
Entregue su opinión